This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:稳压 PCB 厚度要求

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657415/lm5160-q1-reg-pcb-thickness-requirement

器件型号:LM5160-Q1

尊敬的所有人:

我的一位从事 LM5160-Q1工作的客户制造了 PCB、PCB 铜厚度为35微米、从器件获得1A/0.75A 的输出、请告知您在2A 输出的 EVM 设计中的易用性与之相同、请告知如何实现相同的效果。

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arvind、您好!

    EVM 使用2oz 铜、建议客户也这样做。


    希望这对您有所帮助?

    David。