This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:选择反相电路

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46001, LM46000, TPS54060A, TPS54160A, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657326/tps54340-selection-of-inverting-circuit

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: LM46001LM46000TPS54060ATPS54160ALMR16006

您好!

我正在考虑具有以下规格的反相电路。
此参考设计中有 PMP4369、但是否可以调整和使用此电路?
此外、请告诉我是否还有其他最佳器件。

(规格)
输入电压:10V 至24V
输出电压:-15V
输出电流:0.1A

此致、

e2e.ti.com/.../PMP4369_5F00_TPS54340.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以调整组件值以适用于其他输入/输出/负载规格。

    对于来自反相输出的0.1A 负载电流、您无需3A 器件。 0.5A 或1A 器件就足够了。

    对于电压范围、降压转换器的最大输入电压为24+15=39V、因此40V Vin 最大部分非常接近最大电压。 您可以使用额定电压为60V 的器件来提供更大的裕度。

    还有其他选项、例如 TPS54060A 或 TPS54160A、LM46000或 LM46001和 LMR16006。 基本配置是类似的。

    www.ti.com/.../snva722b.pdf 是使用降压转换器进行反相设计的另一个参考指南。

    此致、