This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:VDD 运行范围

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657216/ucc27212-vdd-operating-range

器件型号:UCC27212

你(们)好。

UCC27212的 VDD 工作范围是多少?

在"特性"部分中、它显示为5-17V、而在"建议运行范围"部分中、它显示为7-17V。

请提供建议。

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    谢谢您的问题、很抱歉这种困惑。 我是 UCC27212的应用工程师、希望能回答您的问题。

    UVLO 阈值有助于将其清除。 下面的屏幕截图显示 UVLO 最大上升阈值为6.4V、因此7V 至17V 是正确的建议工作范围。

    我将采取措施纠正此错误、以在数据表中纠正此错误。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢