This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:过压(OV)和欠压(UV)故障条件。

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656763/bq77pl900-over-voltage-ov-and-under-voltage-uv-fault-condition

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他部件:BQ24616、、

我们 直接根据 bq77PL900-EVM 原理图开发了我们的设计、该原理图在6S 锂聚合物系统的独立模式下运行。 该 AFE 器件可保护 BQ24616充电器电路、同样基于 EVM。

BQ77PL1900的 EEPROM 已通过 EV2300成功编程、并可在多个 PCBA 中按预期运行。

电池过压阈值设置为4.15V、迟滞设置为100mV。 电池欠压阈值设置为2.80V、迟滞设置为0.2V。 SC/OC 恢复条件是为独立启用的。

但是、在一个实例中、发现了 OV 和 UV 条件、从而禁用放电和充电 FET。

在未施加负载的情况  下、电池电压在工作限制范围内、但保护放电 FET 的电池系列510R 电阻器(6P 至1N)上的压降在5V 至2V 之间、这表明 VC 引脚和/或电池平衡驱动电路受损。

 通过 bq77PL900评估软件诊断出该器件的所有其他功能似乎都能正常工作。

在 连接平衡连接器和 XT60电池电源时、OV 和 UV 条件可能是由静态放电引起 的、但尚未确认。

是否有其他人遇到过这种情况、是否应将 TVS 二极管放置在平衡连接器电池电阻器接头上?

欢迎提出任何建议和建议。

谢谢

Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、
    可能有几篇关于该主题的文章、我不知道电路示例。 此帖子可能会有所帮助。 e2e.ti.com/.../538797 希望您能够在组装之前、测试期间或电池连接期间确定是否损坏、并实施适当的方法来防止损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经复制了 UV 和 OV 故障情况、据信这是在电池连接期间发生的。

    显然、我们使用 BQ77PL990EVM 作为外部安全电路来连接我们的6S 锂聚合物电池(BATT+、GND_BATT) 、该电池具有其自己的平衡连接器(6P_BAL 至1n_BAL)

    电池+ve 用于"唤醒"器件、连接到 PACK 引脚、如下所示。

    参考 BQ77PL900EVM-001原理图(slu324)、我们 还在设计中分别将0r 电阻器 R1 (R51)和 R2 (R52)安装到 BAT 和 BATT_GND。

    如果首先安装6S 电池电源连接器、然后安装平衡连接器、则 bq77PL900会显示 UV 和 OV 故障。

    我们将外部 PSU 设置为+20V、并将180R 梯形网络电池连接到电池以进行测试、并在最初时将其用于测试设计、如图2 基本连接(bq77PL900 EVM 硬件连接和操作) slu324所示

    接下来、我们将使用6S 锂聚合物电池组的平衡连接器。

    我的查询基于第4.2段(bq77PL900 EVM 硬件连接和操作)

    应按照以下步骤中所述、按从最低到最高电压的顺序连接电池:

    1.将最低电芯负极端子连接到 EVM BATTERY–端子。 如果 R2已移除、也将其连接到 EVM1N 端子。

    2.将最低电芯正极端子连接到 EVM 1P 端子

    3.将第二个最低电芯正极端子连接到2P 端子

    4.将下一个最低电芯正极端子连接到3P 端子

    5.继续按顺序连接每个较高的电池。 在建立所有其他连接后、

    将最正的电池连接到 EVM BATTER+端子、然后连接到10P 端子(如果 R1为)

    已删除。

    6.取出电池时,按相反顺序断开。

    我的问题是:-

    1)如果连接器设计为交错式连接、则首先连接1N、然后连接1P、2P 至6P

    2) 2)是否应安装 R1 (R51)和 R2 (R52) 0r 电阻器?

    3) 3)是否有在未安装 R1和 R2的情况下必须先连接平衡接头的顺序?

    这会损坏平衡 FET 吗?

    4) 4)参考电池组时、是否认为 bq77PL900是电池组中的一个整体部件、从未断开连接?

    谢谢

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 有关上一个帖子、请参阅上述原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上一帖子的上述原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 请参阅上一帖子的上述原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geoff、
    一个特殊的连接器将提供一个可预测的序列。
    通常应在器件 GND 附近以 VC11为基准、因为绝对最大值很小、因此通常会使用是"r1"。 通常使用 R2或其等效产品、因为与电池组之间的单独导线并不常见、而且会增加成本。 但这取决于系统设计。 安装 R2时、VCn 输入之间的输入滤波电容器通常会在输入之间分压电压、但最初为0V 时、电压会在 VC1和 VC11滤波电阻器之间分压、这会在 VC11上产生较大的电压。 在 VC10与 GND 之间使用一个电容器、在 VC11与 GND 之间使用一个单独的电容器、可以避免 VC11上发生移动。 该 EVM 采用功能方框图中所示的拓扑、VC10和 VC11之间采用差分电容。
    3.如果在没有电池输入(平衡连接器)的情况下连接电源、电池输入应保持在 GND 电平。 当平衡接头再次配接时、电容器应分压。 上面的电容器说明仍然适用。 可实现将电容器充电至高于正常电压的制作/断开/制作序列、但看起来不像。 如果连接器允许高电压与低电压输入接触、这似乎是一个更严重的风险。
    4、是的、假设保护电子设备在连接后仍与电池组总成中的电池保持连接。