This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:调节放大器何时开始正常运行?

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662277/ucc39002-when-does-adjust-amp-start-normal-operation

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC29002

 大家好。

 我们的一位客户正在评估 UCC39002。 根据他们的报告,   当系统输出电流 大约为零时、功能方框图中的 ADJ 端子在0V EAO 端子上吸收大约6mA 的电流、因此由启动和调节逻辑块控制的高侧 NMOS 将其加至3V 电压。 此外、当系统输出电流约为2A (CS+和 CS-之间的感测电阻为1.25m Ω)时、ADJ 灌电流也会降低。

 那么、您能否告诉 我、在 UCC39002通过上电启用后、由启动和调整逻辑块控制的高侧 NMOS 何时关闭?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    启动时、负载共享放大器被禁用、并且强制调整放大器通过调节电阻器灌入最大电流。 这样可确保由 UCC39002控制的电源模块将快速参与负载共享。
    一旦测得的电流超过由 LS 总线电压表示的每模块平均电流的80%、负载共享驱动和调节放大器就会恢复正常运行。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    非常感谢您的快速回复。
    但我无法理解由 LS 总线电压表示的80%的每模块平均电流的含义。
    请您能深刻地告诉我这是什么意思吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    这只是意味着在电流感应放大器检测到的电流处于80% LS 信号范围内之后、负载共享会受到控制。

    LS 信号是 具有最高电流输出的模块的电流信号。 其他模块必须跟随此模块。

    但它们仅在达到 LS 信号的80%后由 UCC39002控制。

    这会强制每个模块快速导通。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    非常感谢您的回复。 我可以再问一次吗?
    换句话说、当电流感应放大器的输出电压高于 LS 端子电压的80%时、负载共享开始。 是这样吗?
    如果这是正确的、那么在开始负载共享之前、什么电压是 LS 端子电压的80%? 我认为负载共享开始前 LS 端子电压几乎为0V、因为位于电流阻放大器输出和负载共享总线驱动的同相端子之间的模拟开关断开。 因此、我认为 LS 端子电压的80%接近0V。 是这样吗?

    请给我回复。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nakai-San
    当电源打开时、它们将开始输出负载电流。
    UCC39002以4.375V 的电压加电
    负载共享控制器检测来自每个模块的电流、最高值设置为 LS。
    它们将动态跟踪 LS、直到输出达到其设定值
    它是该 LS 值的80%
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    能否让我确认 ADJ 端子6mA 灌电流在重新启动时结束的时序?

    当 CSO 端子电压超过 LS 端子电压的80%时、启动时的6mA 灌电流会发生变化?

    是这样吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我能再问一下 UCC39002功能吗?

    当 UCC39002进入"启动"模式时。 是 VCC 上电时序吗?

    2.根据客户评估结果、当 LS 端子电压被另一个 UCC39002上拉至500mV 以上时、UCC39002似乎进入"启动"模式、然后因为 ADJ 端子灌电流急剧增加。 除了 VCC 加电外、是否有任何进入"启动"模式的条件?

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    什么情况会导致另一个负载共享模块导致 LS 拉取的 LS 大于500mV?
    系统中的另一个模块是否突然打开?
    您能否绘制一个图表来解释正在发生的情况?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    非常感谢您的快速回复。

    我将在下周向大家发送一些图表和波形。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    请告诉我 UCC39002和 UCC29002函数之间有何不同之处? 通过阅读器件数据表、我无法理解不同的点。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    客户现在将 UCC29002/39002用于其产品。 他们希望获得以下问题的答案。 请给我回答。 我附上了一个文件、我也写了他们的问题。 请看一下?

    问题1. 断开开关何时打开? 它何时关闭?

        UCC29002和39002之间的开关打开/关闭时序也不同?

    问题2. 由"启动和调整逻辑"模块控制的高侧 NMOS FET 何时开启?

        FET 何时关断? 此外、UCC29002和39002之间的 FET 开/关时序也不同?

    问题3. 由"启动和调整逻辑"模块控制的低侧 NMOS FET 何时开启?

    FET 何时关断? 此外、UCC29002和39002之间的 FET 开/关时序也不同?

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya Nakai。

    e2e.ti.com/.../UCC29002_5F00_39002_5F00_questions041318.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC29002_5F00_Disconnect.pptxHelloKazuya、

    UCC29002和 UCC39002之间没有时序差异

    断开开关的操作在随附的文档中进行了说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    非常感谢您的回复和随附的 PPT 文档制作。 该文档对我非常有帮助。 我可以通过它深入了解 UCC29002/39002在启动时的运行情况。
    我可以再问几个问题吗? 您说过 UCC29002和 UCC39002之间没有时序差异。 但器件说明书(SLUS495I)显示"UCC29002和 UCC29001在启动时没有此逻辑。 这样、UCC2900x 在开启时不会将模块的输出调整到其最大调节范围、并且会以更温和的速率启用负载共享。" 正如您之前所说的。 因此、客户和我们认为、在 UCC29001/2情况下、ADJ 放大器不会强制灌入最大电流。 此描述是否错误? 如果是、UCC29002和39002之间有何区别? 它是否仅是去电操作温度?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    该文档中存在错误。

    应该说 UCC29002和 UCC39002具有启动逻辑

    UCC29002-1没有启动逻辑

    很抱歉造成混淆。

    UCC29002和 UCC39002之间的唯一差异是额定温度

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢你的答复。 我了解到 UCC29002-1没有启动逻辑、而不是 UCC29002-1。
    UCC29002-1是否意味着器件型号 UCC29002D/1? (仅 D 封装?)

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    客户需要没有启动模式的器件、因为他们希望在启动期间避免6mA IADJ 电流灌入。
    那么、他们是否必须选择 UCC29002D/1?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nakai-San

    John 本周出差。

    正确-客户应选择 UCC29002D/1该器件不包含启动逻辑。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的回复!

    此致、
    Kazuya Nakai。