This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2586:多轨输出的尺寸和效率

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657347/webench-tools-lm2586-dimensioning-and-efficiency-for-multi-rail-output

器件型号:LM2586

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队、

我的客户需要有关使用 LM2586确定设计尺寸的建议

他们拥有的内容:
我的客户在较旧 的项目中使用 LM2586-ADJ 来生成+/-13V。 我在这篇文章的底部附上了一个原理图。
该电路使用 Webench 进行设计并确定尺寸、规格如下:

  • 输入电压:9V-30V
  • 输出电压:+/-13V、每个电流为25mA

由于设计中的高度限制、无法使用数据表中建议的变压器。 他们使用的是 Epcos B1032。
电路工作、但效率很差、大约为40%。

新项目的需求:
新项目对+13V 电压轨-> 50mA 具有更高的输出电流要求。

@Vin=24V、没有问题。
当输入电压降至15V 时、LM2586会消耗非常高的电流、例如400mA @10V。
这意味着效率非常差、在 sime 点、变压器会烧坏。

Webench:
第一个设计是在几年前完成的、如今、Webench 不允许 LM2586的多输出设计。

问题

  • 您能建议如何满足他们的新要求吗?
  • 您是否知道 Webench 为何无法再运行仿真?

感谢您的支持!

"旧"设计原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.首先,打开 webench,然后点击“新建”。

    2.输入参数。

    3.选择 LM2586-ADJ

    您可以使用 webench 来仿真效率。

    此致、

    Zack