This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55165-Q1:TPS55165-Q1 Webench 和数据表比较- Webench 原理图发生器中有错误?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657305/webench-tools-tps55165-q1-tps55165-q1-webench-and-datasheet-comparison---error-in-webench-schematics-generator

器件型号:TPS55165-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

如果我错了、请纠正我的错误(我希望我是这样、因为根据 Webench、已经有很多人在做)。 在生成的降压-升压原理图中、对于12V 输出电压、我得到:

图片:

PG 引脚连接到 Vout、本例中为12V。

现在阅读数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps55165-q1.pdf、第30页:

灰色字段中的文本表示 PG 引脚不能超过5、5V。 因此,这意味着使用 Webench 原理图,我们将会销毁 IC?

此致

Dainius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 Webench 模型基于5V EVM、我认为我们应该针对12V 输出版本进行更新。

    然而、由于使用了100k 电阻、这个 webench 电路不会造成损坏、这将限制流入 PG 引脚的电流、在该引脚中有一个 ESD 结构、如齐纳二极管来钳制引脚电压。 PG 引脚额定值为5V、不应直接暴露在>5.5V 的电压下。