This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110和 BQ34Z100-G1能否在不使用电池监控器、保护和放大器的情况下实现电池平衡和电量监测计;认证解决方案 IC、如 BQ76940或 BQ76PL455

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ76940, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657265/can-bq34110-and-bq34z100-g1-do-cell-balance-and-gauge-without-battery-monitor-protection-authentication-solution-ic-such-as-bq76940-or-bq76pl455

主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ34Z100-G1BQ76940BQ40Z50-R2

  BQ34110和 BQ34Z100-G1能否独立工作、在没有  电池监控、保护和认证解决方案 IC (如 BQ76940或 BQ76PL455)的情况下实现电池平衡和电量监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    bq34110和 bq34z100-G1监控电池组的电池组电压和电流、而不是单个电池电压。

    因此、对于监测、是的、这些是自举式监测计、可通过基于 LED 的读数或以数字方式向微控制器/处理器报告电池组的监测和充电状态。

    对于电池平衡、不需要 bq76940或 bq76PL455等其他器件。

    您可能需要关注 bq40z50-R2、具体取决于您的化学成分和电池组电压。 bq40z50-R2可为高达4S 的锂离子/锂聚合物和磷酸铁锂电池提供每节电池电量监测和平衡。

    此致、
    Bryan Kahler