This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:用于挂起的 GPC 工具

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657092/bq27441evm-g1a-gpc-tool-for-keeps-hanging

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在尝试获取我们正在使用的电池的 ChemID。 我已经收集了数据,并按照此 pdf 中概述的说明进行了整理: http://www.ti.com/lit/ug/sluub45a/sluub45a.pdf 。 使用 bqStudio 记录功能以及 BQ27441评估模块收集数据。 在收集了超过23小时的数据后、我已将数据提交到在线 GPC 工具(http://www.ti.com/tool/gpcchem);)中、但在10分钟内、我收到一封电子邮件、说"计算引擎似乎已挂起、因此它已被杀。" !!  

我的数据中是否有错误、可能导致计算引擎停止? 我不想重新进行测试、因为测试需要大量时间、我们的团队需要回答 BQ27441是否能很快解决系统和电池的问题。

我已附加了用于上传到 GPC tool.e2e.ti.com/.../3482.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.zip 的 zip 文件

我正在尝试获取我们正在使用的电池的 ChemID。 我已经收集了数据,并按照此 pdf 中概述的说明进行了整理: http://www.ti.com/lit/ug/sluub45a/sluub45a.pdf 。 数据是使用 bqStudio 记录功能收集的。 收集了超过23小时的数据后、我已将数据提交到在线 GPC 工具(http://www.ti.com/tool/gpcchem)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:
    我随后作为 www.ti.com/.../slva725.pdf 使用的 PDF

    由于某种原因,重复了第一段。 请忽略这一点。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、
    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢、
    William
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我收到一封电子邮件、说 GPC 工具的问题已经解决。 我也收到了我的报告的电子邮件。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    感谢您告知我们问题已经解决。

    此致、
    Bryan Kahler