This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OCP 保护电路

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657297/ocp-protection-circuit

主题中讨论的其他器件:TPS23521

大家好、

我必须设计一个适用于54V 和54V 回路且最大电流为4A 的 OCP 电路。

我可能会得到68行。

 TI 是否有 输入电压最大值超过70V 的 IC?

还是我们必须使用电流互感器和一些比较器电路?

提前感谢。

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    查看 www.ti.com/hotswap 的"工具和软件"选项卡。 产品选择器可帮助您缩小选择范围。 TI 拥有许多+54V 和- 54V 热插拔器件供您选择。 新型 TPS23521、23、25系列、是针对高电流应用进行优化的超高性能-54V 热插拔(低侧)器件。

    Brian