This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:uc3843跳过工作周期

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655312/uc3843a-uc3843-skips-the-working-cycles

器件型号:UC3843A

你(们)好 我 正在制作一个12VDC 至 27.8VDC@100mA 的升压直流/直流转换器、可调输出电压范围为24V@30mA 至30@160mA。

电源-电池。 根据充电电平、它会产生不同的电压。 完全充电时为13v、完全放电电压为10V。 此外、器件有时连接到电源单元的电压为19伏。 当输入电压发生变化或输出电压被调整时、控制器跳过运行周期。 它如下所示:

如何解决? 什么是"斜率补偿"为什么需要它、它做什么以及如何计算 R7? 我做过、但我不理解。  如果存在斜率补偿、是否需要反馈补偿? 如何计算反馈补偿元件的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您关注 UC3843A。 我建议查看此应用手册的第3部分: www.ti.com/.../slup317.pdf。 第17页有一节介绍了斜率补偿。 为了避免次谐波振荡、电流模式控制器件通常需要斜率补偿。 当您的工作占空比高于50%时、这可能会成为一个问题。

    即使使用斜率补偿、您仍需要反馈补偿。 本文档的第10页提供了一些为电流模式控制升压设置补偿组件的指南: www.ti.com/.../slup340.pdf。

    您分享的图像中的红色和青色波形是什么? 您还能解释一下如何在仿真中调整输入电压和输出电压?

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您是否能够解决此问题?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色-负载上的输出电压、青色-输出误差放大器引脚1、Lilac -输入误差放大器(PIN2)、绿色- Isense (引脚3)、蓝色- VG MOSFET (引脚6)。
    输出电压由可变电阻器控制。 在实际器件中、电阻器 R3 R4是一个阻值为10kΩ Ω 的可变电阻器。 在仿真器中、我只需更改 R3和 R4的比率。
    我不会以任何方式调节输入电压。 该器件由强大的12伏电池供电。 在这种情况下、它增加的电流消耗不是问题。 但我想将其连接到19V 电源。 虽然我不这么做、因为电流限制很小。 如果器件开始在间歇模式下工作、则该信号源将会烧断。
    在仿真器中、我只需更改设置中的源极电压、然后使用新参数进行仿真。 我所展示的不是瞬态过程、而是具有恒定输入和输出电压的稳态运行模式。 我不会在运行期间更改输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我阅读了这个非常有用的文档 www.ti.com/.../slup340.pdf 并尝试找出它。 我还发现了一个有趣的事实。 如果您将 FET 栅极的控制电路更改为该电路。 该器件在无法实现稳定性的模式下开始稳定工作。 我认为这都是由于晶体管打开时的电流发射造成的。 该电路会拉紧晶体管的开度、电流弹出减少。 那么、这可能不是为了纠正反馈、而是为了纠正电流传感器上的电流针中的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    R2将减慢栅极驱动信号、并使晶体管以稍慢的速度导通。 如果由于电路中的寄生电感和电容而在 MOSFET 的漏极上产生振铃、这将很有帮助。 D2允许您仍具有快速关断时间。

    您使用的控制器是 UC3843A 还是 LT1243?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UC3843A。 ltspice 中没有 uc3843A、我在互联网中找到此库。 也许还有另一种方法可以消除 ISS 上的寄生发射? 这会有帮助吗? 还是仍然需要进行反馈补偿?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    仍然需要反馈。 我建议增大 C3。 请注意 、UC3843A 提供了 pspice 模型、网址为:www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 增加多少 C3? R5减小了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我建议从470pF 和100Ω Ω 开始

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    100Ω? 这是错误吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以。 我在第23页上看到了 slup340.pdf。 公式100 R (I)... 如何找到 R (I)?