This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5070:启动故障

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666357/lm5070-startup-failure

器件型号:LM5070

将数据表中的"同步整流"电路转移到 PCB 后、我发现它似乎不起作用。 插入 POE 电缆会导致 UVLO 和 UVLORTN 之间的电压为2.7V、我认为这意味着它被正确识别为 PD。 我的理解是、下一步涉及到 RTN 比 VEE 低1.5V、这似乎不会发生。 这里提到了一个充电负载电容器、它与此有关系、但没有说明此电容器的位置、因此我可能遗漏了一些东西。

我注意到本地接地的 VCC 为7.8V、COMP 看到的锯齿波形平均值约为1.25V、OUT 在~250kHz 时发出一系列脉冲。 我提到这一点是因为我可能完全误解了 IC 启动的顺序、而实际问题可能是其他问题。 我应该澄清一下、变压器的另一侧似乎没有明显的电压、总输出为零伏。

很明显、某个地方有错误或错误、有人能不能通过指出可能发生的情况来帮助我?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meilyr、

    如果 PSE 开启、则 PD 通过检测并启动、这意味着 PD 控制器侧正常。

    如果引脚7和16之间的电压不是~0V、则 DCDC 转换器侧可能会出现过流/短路。 如果转换器无法启动开关或 VCC 无法保持高于 UVLO 阈值、也可以看到这一点。

    您可能需要检查布局上的连接是否与原理图相同、以及是否存在短路或元件/值组装不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的帮助。 我对此表示赞赏。

    首先、很抱歉不清楚这一点:"RTN"是指数据表中如此标记的引脚8。 据我了解、我提到的1.5V 是芯片作为启动过程一部分引入的电压。 通过示波器仔细观察、我可以看到一个瞬态、其中包括引脚7和8之间的1.5V 短暂停止、因此它毕竟要通过该步骤。 不过、似乎有很多振铃和其他抖动:不确定这是否是设计的一部分。 一旦事情稳定下来、引脚之间的电压为零。 看看我提到的脉冲、实际上是一系列宽度约为15us 且具有相当大纹波的阶跃波。

    我已经仔细检查了布局上的连接、并使用连续性测试仪和显微镜目视检查了电路。 我不能发现布局或结构有任何问题。

    编辑:我已经进一步发现:引脚13 (CS)周期性地遇到峰值略高于0.5V 的脉冲、这意味着芯片会停止输出脉冲。 时序与我在 OUT 上看到的一致。 部件是正确的值、原理图是正确的、进一步的目视检查未显示任何内容。 当数据表显示电流滤波器、特别是电容器必须非常靠近芯片时:它的距离有多近? ~10mm 的距离是否会造成灾难性的后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meilyr、

    听起来转换器正在尝试启动、但会因初级侧或次级侧的故障而关断、因为在开关启动后 VCC 不能保持在8.1V 以上。

    我不希望 CS 引脚 RC 滤波器的10mm 距离会造成灾难性后果。 但是、您可以移除电容器、并将其蓝色导线靠近 IC、以查看它是否会改善故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文(不是丹尼尔! 抱歉)、

    我发现我的电路的主要问题是变压器的选择错误(应该是 T1:C1023-A、而对于 T2 SM76925、已经过时、所以我用 B82804A0264A210替换了它)、并且光耦合器上的引脚顺序错误。

    但是、虽然我在大多数时间确实获得了稳定的 PWM 序列、但芯片似乎随机地将输出波形更改为其他两个波形之一。

    以下是常见情况。 蓝色表示输出(3.3V 引脚)、红色表示 T1的次级点引脚。 我已经确认、这是芯片输出引脚的波形。

    然后、它随机变为下面的、就像我在没有外部激励的情况下看到的那样。 它通常在这里稳定一分钟左右。

    然后再次更改到下面的、这是类似但明显不同的。 在执行此操作10或20秒后、它会返回到第一个波形一段时间。

    所有这三个条件都是稳定的(也就是说、芯片在持续时间内始终输出相同的波形)、直到它从一个条件变为另一个条件。 连接探头时、似乎会改变行为、例如不将探头连接到输出、似乎会使探头的稳定性大大降低。

    这看起来芯片正悬停在状态之间某种转换的边缘。 是否有人对正在发生的事情有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来有些不稳定性。 您能否发送原理图? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图随附。 实际电路中有很多导线、从一个地方到另一个地方、但我可以合理地确信、这是一种忠实的描述。

    再次感谢您的帮助。

    e2e.ti.com/.../4705.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meilyr、

    由于原理图是过去 LM5070 EVM 的副本、因此我对该原理图没有任何关注。 电路板上的东西可能与原理图不同(或损坏)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meilyr、自从在这方面开展活动以来、已经过去了一个多星期了。 正如我们的应用工程师所建议的那样、在没有进一步信息的情况下、我们怀疑存在损坏和/或原理图差异(与所涉及的实际电路板相比)。

    您是否有任何可能对我们有所帮助的其他信息?

    如果不是、我认为我们在帮助问题进一步解决方面是一种损失、我建议我们关闭这个话题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有特别要补充的内容。 由于我不得不对电路板进行一些手动更改、因此确实可能会损坏电路板。 我们将了解它在制造时是如何产生的。 我很高兴关闭此主题。

    感谢你的所有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 在您准备好电路板后、请再次联系我们、查看任何有关行为的信息。

    祝您好运、