This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如果我想使用 BQ78350的充电参数为电池充电:每次我想为电池充电时、是否必须将 BQstudio 连接到系统以向充电 IC 提供充电参数?

Guru**** 2618425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657128/bq78350-r1-if-i-want-to-charge-the-battery-with-the-charging-parameters-from-the-bq78350-must-i-connect-bqstudio-to-the-system-every-time-i-want-to-charge-the-battery-to-provide-charging-parameters-to-the-charging-ic

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIOEV2400

您好!

我想使用 BQ78350中的充电参数为电池充电。 我可以使用 BQSTUDIO 配置此参数。 在充电配置期间、BQ78350连接到软件(PC)。

充电参数将保存在 BQ78350中。 因此、每次我想为电池充电时、BQ78350都会知道充电参数是什么。

这意味着:我只需将充电参数配置为 BQ78350一次。 每次我想充电时、BQ78350都会知道 IC 应该为充电 IC 提供哪些值(充电电流、充电电压、预充电电流等)。

因此、每次我想充电时都不必连接 BQSTUDIO

我的想法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您完全正确。 请确保您还有 EV2400、以便 BQSTUDIO 可以与您的 BQ78350连接以进行初始配置。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢卡赫勒先生的回答。