This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:SYSOFF 将断开的 BAT 转至 VOUT

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656891/bq24075-sysoff-to-turn-disconnected-bat-to-vout

器件型号:BQ24075

您好!

BQ24075具有关闭 MOSFET Q2以断开 BAT 至 VOUT 的 SYSOFF。

这是否是真正的关断? MOSFET 体二极管是否仍会传导 BAT 中的电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1和 Q2的功能方框图省略了器件的一些信息。

    在实验室中的测试中、我确认电流不会通过 SYSOFF 从 OUT 流向 BAT。   当 OUT 处的电压高于 BAT 时、无电流流动。  当 OUT 低于 BAT 输出时、输出将关闭。

    更新了- Q1和 Q2都具有功能块中未显示的反向电流特性、以简化对电路特性的说明。

    将通过电子邮件与您联系、我们将提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    谢谢。 因为当 OUT 引脚悬空(SYSOFF 为高电平、电池已连接)时、我在 OUT 上看到了3.XV、此时施加了几 mA 负载。 输出压降处的电压为0V。 您提到的"当 OUT 低于 BAT 输出时将关闭"的情况是否如此?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与你联系。