This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:采用1s2p 电池组的电量监测计运行

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656242/bq27441-g1-gas-gauge-operation-with-1s2p-battery-pack

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ24075

我首先使用如下所示的充电/监控电路:

请注意、我需要使用的电池组配置为两节并联电池。   我从这篇文章中了解到、两节电池在充电期间应实现自平衡:

e2e.ti.com/.../472881

但是、我不确定 BQ27441电量监测计器件如何工作。   能否将此器件配置为正确报告1s2p 电池组的充电电平?  如果没有、您能否为此应用推荐合适的器件?

请注意、我需要使用的特定电池组为:

http://www.batteryspace.com/custom-li-ion-18650-battery-3-6v-6-7ah-24wh-ncr18650b-with-10k-ntc-and-molex-connector---un38-3-passed.aspx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息? 是战斗将被嵌入还是可分离。 为什么您决定使用 bq27441? 该器件可以支持1s2p、而不会出现任何问题。 您只需要正确配置数据存储 器、尤其是电池组的设计容量、即1节电池的2倍设计电容。 您需要使用我们的在线工具 gpcchem 来确定 bq27441是否适用于您的应用、因为它具有硬编码的限制 ID。 您可能还需要执行学习周期以及遵循随附的应用手册。

    e2e.ti.com/.../2376.LearningCycleOverview_5F00_bq274xx.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx。 感谢您的快速回复。

    电池组将通过引线焊接到主 PCB 上、用户不可更换。

    我有多种以前的设计作为参考、其中一种设计配置为使用 BQ24075/BQ27441管理单节电池、如图所示。 如果该设计能够正常工作、我将重复使用该设计。 但是、如果您知道任何合适的选项、我愿意提供更多选择。

    已定义使用的电池组、无法更改。 但是、我可以根据以下要求将充电/管理电路更改为最佳状态:

    -允许通过 uUSB 连接器同时运行/充电
    -允许3V 稳压输出@ 1A
    -向本地处理器提供电池充电状态(通过 i2c)

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您提供更多详细信息。 您的电量监测计要求几乎是通用的、但确定 bq27441是否匹配良好的关键在于执行我提到的使用电池组的测试。

    bq27750是一种更适合用于对任何 chem id 进行编程的监测计。 这是我们最新最出色的单节电池电量监测计。 bq27542还允许您对 chem id 进行编程

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx。 我将使用 bq27750并将此问题标记为已解决。 我将就新问题提出任何其他问题。
    David