This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880 -是否可以进行评估?

Guru**** 2591140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS2388, TPS23880EVM-008, USB2ANY, BOOST-PSEMTHR-007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665789/tps23880---is-it-ready-for-eval-yet

主题中讨论的其他器件:TPS23880TPS2388TPS23880EVM-008USB2ANYBOOST-PSEMTHR-007

我的心想是23880打算在1月份准备好进行采样?    准备好了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TPS23880的样片和 EVM 将于本月晚些时候或下个月上旬推出。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否还提供数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    还没有、您届时必须在线检查。
    谢谢你。

    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从徐竹篙那里获得的埃塔是,它将于1月被送出 它是否仍然具有与 TPS2388相同的引脚输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在正在着手进行预发布。 您很快就会看到它。
    是的、它是 TPS2388的引脚2。 引脚52在2388中是 NC、而在23880中是自动模式控制引脚。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    "自动模式"是否建议 PSE 可以单独运行? (TSP2388需要 i2c 总线上的某种主机)。

    此外,如果电缆断开(例如其中一对电缆断开),会发生什么情况? 您的陶瓷库仑在一个导体对上有将近2A 的电流、这不是一件好事。 每个通道的电流限制是否仅与两对电流的总和进行了表示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    自动模式表明、连接有效 PD 后、无需为 PSE 提供上电按钮。 但仍需要内部固件才能工作。
    我们的 PSE 同时具有4线对 PCUT 和2线对 PCUT。 在您提到的情况下、2线对 PCUT 将用于保护电路。

    谢谢你。
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是在4线对模式下运行、则支持23880的端口有多少个?

    我假设它有4个端口(每个端口需要管理两个通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TPS23880可以支持四个4线对端口。 每个端口使用两个通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的、您能为我们提供 TPS23880发布日的 EVM 和规格吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何时提供? 有目标日期吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liming、

    我们将于3月30日庆祝这一天。 请耐心等待我们。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../TPS2388 <--早期信息和请求更多信息的链接现已上线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liming、

    TPS23880现已上线: www.ti.com/.../TPS23880。 您可以在此处申请访问数据表、EVM 用户指南和 GUI。 EVM 模块包括 TPS23880EVM-008 (子卡、由我们申请)、BOOST-PSEMTHR-007 (可从 TI store 购买)和 USB2ANY (可从 TI store 购买)。 谢谢。

    此致、
    一分钱