This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B 在无 WPC 传输器的情况下的功耗

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657399/bq51050b-consumption-with-no-wpc-transmiter

主题中讨论的其他器件:BQ51050B

你好!

当     没有 WPC 发送器时、我想知道电池通过 BAT 引脚流入 IC 的电流值。

 在 BQ51050B 数据表 中、静态 电流最大为20μA μ A、但我 不确定这是否与我要搜索的值相同(因为说明显示"禁用无线电源"、而不是"不存在无线发送器")。

为了避免不必要的电池放电(如果应用处于待机模式)、我希望此电流尽可能低。 很遗憾、20μA 对于我的应用来说是不可接受的(它应该小于1μA μ s)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是正确的值(最大20uA)。

    我想、当 RECT 引脚电压不存在时、我们有一些电路添加了外部 MOSFET 来断开电池。  这将达到您要查找的1uA 范围。