This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:RESET#引脚上拉电压

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657376/tps53667-reset-pin-pull-up-voltage

器件型号:TPS53667

EVM 上的 TPS53667 RESET#引脚上拉电压为1.8V。

您是否有任何使用1.8V 的理由? 我们希望使用3.3V 上拉电阻。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    我不确定为什么在 EVM 上使用1.8V、但它高于该引脚的0.8V 逻辑高电平、因此这是一个不错的选择。 上拉至3.3V 也很正常。 任何大于0.8V (逻辑高电平)和小于3.6V (绝对最大值)的电压都将正常工作。

    谢谢、

    Carmen