This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:热特性

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A-Q1, TPS62130A, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666917/tps62130-thermal-characteristics

器件型号:TPS62130

您好!

我们将 TPS62130RGTR 稳压器用于同轴电缆供电应用。 我们的输出电压为3.3V、电流消耗约为1.3A (典型值)。这相当于4.29W 的功耗。

该数据表建议 工作结温、TJ 为(-40至125) C、结至环境热阻(RθJA)为45C/W [数据表的 Pg5 ]。

    在使用表达式 Tj = Ta +(PD * RθJA)计算应用的最高结温时,我们得到的结温为193.05C,甚至没有 考虑环境温度(Ta)。

这违反了数据表 Pg5中指定的最大绝对结温150C。

您能否告知我们 、TPS62130RGTR 稳压器是否可用于我们的应用(或)所需的电源、是本设计中推荐的任何其他器件。

非常感谢您的意见。

 

谢谢、

UMA

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Uma:

    假设您的是汽车应用、我们有符合汽车应用要求的引脚对引脚 TPS62130A-Q1。 我们还有目录 TPS62130A、它提供了更好的 PG 引脚行为。

    您的 Tj 公式正确、但 PD 项只是 TPS62130器件中耗散的功率。 您的4.29W 在负载中耗散、TPS62130中耗散的功率根据您电路的效率进行计算。 例如、假设您的效率为90%、这只是0.476W 的损耗、其中一些损耗在电感器中(不会导致 IC 温度上升。 是的、TPS62130是一款很好的器件。

    最后、请注意、D/S 中列出的 Theta JA 只是基于标准测试板的 JEDEC 值。 实际应用中的 θ JA 可能会更好/更低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

      感谢 您的回复。

    此致、

    UMA