This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:PG LED 闪烁

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665354/bq24610-pg-led-flashing

器件型号:BQ24610

当我打开电源时、PG LED 会亮起。 大约一秒后、它开始以大约10Hz 的频率闪烁。
这是否表示 VCC 无效? 我在数据表中没有发现任何有关闪存的信息。
VCC 为24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在示波器上探测 VCC 和 VSRN? VCC 电压需要大于 SRN 电压

    您能否提供原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现导致问题的原因。 它是热敏电阻。 当我断开连接时、一切工作正常。

    因此、我放置了一个电源而不是热敏电阻、并改变了电压。 大约1.3V 时、PG LED 开始闪烁、状态1 LED 开始亮起。 如果我降低电压、它会在大约1.1V 时停止

    这是电路的一部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关此问题的更多详细信息:

    不使用热敏电阻时的电压:3.2V
    2.4V 至1.1V 之间的 PG 开始闪烁、状态1开始亮起。 高于或低于该电压区域时、仅 PG 为闪电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PG 行为不应与 TS 引脚相关。 TS 3.2V 是>VLTF,该充电被暂停。 STAT1和 STAT2都应关闭。 允许2.4V 至1.1V 的电压范围内充电、如果器件正在充电、则 STAT1应开启。 因此、充电状态引脚运行正常。 但是、PG 引脚不应与此相关。 这种行为是否发生在多个电路板上? 您是否尝试过电路板上的其他 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有一个 PCB、但只使用一个 IC 进行了测试。
    我刚刚检查了 IC 上的标记、不确定它是否正确。 IC 上的标记为:"QAS TI 791 CGXH"或"OA TI 791 CGXH"(不确定是 Q 还是 A O)。 我在互联网上搜索了标记、但没有找到任何东西。 您能告诉我这是不是正确的 IC 吗? 标记应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OA 是正确的标记。 您可以在数据表末尾找到标记信息。 我想知道您的 IC 是否损坏、这就是为什么我询问在多个 IC 上是否观察到此问题的原因。 您可以在 TI 网站上申请免费样片。

    您是否在 ti EVM 上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我将在我自己的 PCB 上对其进行测试。
    我只有一个 PCB、更换它有点困难、因此如果您有其他建议、那将会很好。
    否则、我没有其他选择、只能替换它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否与我们分享您对问题的示波器捕获以及完整原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图与数据表中的原理图没有很大不同。
    示波器图片已附加。
    我同时测量了每个测试点和 PG 信号、以便进行比较。

    e2e.ti.com/.../Signals.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACDRV 打开和关闭是 PG 引脚闪烁的原因。 您能否与 SRN 相比探测 VCC。  

    数据表中的原理图是所需的最少组件。 请始终使用 EVM 原理图作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了 VCC、SRN 和 ACN 信号的对比情况。

    e2e.ti.com/.../3056.Signals2.zip

    我还更换了 IC、PG LED 仍在闪烁。

    EVM 和数据表中的电路之间没有很大差异。 EVM 中的电路中的元件比数据表中的多、但并不是每个元件都放置在这里(某些 BOM 数量为零)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已连接电池? 为什么 SRN 在5V 至23V 范围内振荡?  

    从示波器捕获中、您可以清楚地看到 VCC-SRN 电压< 100mV。  考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)中的直流损耗、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V、 和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。

    您能否尝试增大输入电压并再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题
    我已插入电源电压、它工作正常。 它无法正常工作、因为我将其配置为使用25V 为电池充电、但为电池提供24V 电压。
    我始终认为它只会以更低的电压为电池充电。 这是我的谬论

    谢谢你

    最后一个问题:

    我想按照 EVM 中的测试程序进行操作。 在第2.4.1章中、我应该打开电源、然后将电源电压增加到最大值5V、将 TS 电压增加到1.8V。 在这种情况下、PCB 的 PG LED 会闪烁。 应该发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、因为在您的设置中、输出调节设置为25V、您的输入仅为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它是否也应该在 EVM 上闪烁? 由于您施加5V 电压、但电阻器 R25 (909k)和 R28 (100k)配置为以大约21V 的电压为电池充电(VBAT = 2.1V×[1+ R25/R28])