This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:Ccwd 的看门狗计时电容器是否大于1uf?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656250/tps3851-could-be-watchdog-timing-capacitor-of-ccwd-bigger-than-1uf

器件型号:TPS3851

降级:

从数据表中、我们可以看到 Ccwd 值的范围为0.1nF 到1uF。

Ccwd 的看门狗计时电容器可能大于1uf? 因为我们需要大约80ms 的时间。

现在、我们测试基于1uF Ccwd 的 twd 结果为65ms。

请 提供一些建议。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    一旦大于1uF、计时的精度(最小值、典型值、最大分布)将变得更差。 建议不要使用大于1uF 的电容器。 如果您确实选择使用较大的电容器、请务必在所有工作条件下进行测试、以确保其符合您的标准。 我们无法保证任何大于1uF 的电容器的性能、因为 TI 尚未对此条件进行测试。 器件不会损坏、但计时精度会变得更宽、因此更难预测。 希望这能解答您的问题!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:
    好的、明白了。
    非常感谢您的帮助!

    BR。
    祝你好运