This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100-Q1:建议使用肖特基二极管

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657076/tps65100-q1-shocttky-diode-recommendation

器件型号:TPS65100-Q1

客户使用 TPS65100QPWPRQ1、规格如下:

  •               VIN=3.3V/1.5A
  •               VDDA=13.5+/- 0.2V、350mA
  •               VGH=28+/-1V、20mA
  •               VGL =-6 +/-0.6V、20mA   

  

肖特基二极管符合 FMS3006-AS Q1-H (3A/60V)或 FMS2006-MH-H (2A / 60V)规格、建议使用哪种规格?e2e.ti.com/.../FMS2006_2D00_MH_2D00_Q1_2D00_H_5F00_REV_5F00_A.PDFe2e.ti.com/.../FMS3006_2D00_AS_2D00_Q1_2D00_H_5F00_REV_5F00_A.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请查看 功率级设计器4.0 、快速了解二极管电流的行为方式以及需要覆盖的峰值。 两个二极管的正向压降非常相似、因此这应该不会影响效率。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很忙,需要明确的答案,谢谢!!