This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056固定频率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662743/ucc28056-ucc28056-fix-frequency

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件:UCC28180

尊敬的先生/女士

根据该 IC、规范写道、它可以在 DCM 和 CRM 模式下工作。 我们的当前应用希望它将以 DCM 模式运行、如果频率可以固定、那么这将更好。 希望它能够在150kHz、甚至200kHz 下工作、并且我们希望在单级反激式架构上使用它。 与单级反激中使用的 ST L6561 PFC IC 类似、如下图(a)所示  、我们之所以使用它是因为我们希望我们的电源获得高 PF 和 THD。 请帮助我们检查此 IC 的电源启动顺序,因为我们在规格中找不到它,如图(B)所示 。此启动过程对我来说非常重要, 我必须知道 IC 是如何启动的、它对于调试非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami

    首先、这是一个 TM、在轻负载时、它会如您所述进入 DCM。 可变频率运行是 TM 运行中固有的、无法避免。 固定频率要求使用 CCM 控制器-如 UCC28180或 UCC2808。 我建议您使用 Webench 工具-这将指导您为应用选择最佳的控制器、并有助于选择组件、请访问 www.ti.com/.../power-designer.html

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我只需与客户联系、了解项目详细信息。 目前、客户 RD 仍在测试 UCC28056。 如果问题 无法解决、他会考虑更改为 UCC28180。

    此致、

    黄上

    h

    Bettps://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/662743

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami

    如果您需要更多信息、请随时向我通报进展情况。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    明白了。