This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:Webench 无法创建设计

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662940/tps40210-webench-cannot-create-design

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: TPS40211PMP8656

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 似乎不支持 LM40210 SEPIC。 我将咨询 Webench 小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、拼写错误:我指的是 TPS40210
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、Youhao、
    我们计划在2018年通过 WEBENCH 将 SEPIC 中的 TPS40211用于今年。 当前不可用。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、您好、Gerold、

    感谢您的及时帮助!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gerold Dhanabalan -在线设计工具"]Hi Ting、Youhao、
    我们计划在2018年通过 WEBENCH 将 SEPIC 中的 TPS40211用于今年。 当前不可用。
    此致、
    Gerold

    [/报价]

    Gerold、

    i TPS40210 现在可以在 WEBENCH 中使用、也可以不使用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

      我们已开始 TPS40210的工作。 预计 WEBENCH 设计将于5月底推出。

    如果您认为 PMP8656参考设计会有所帮助、则可以将其用作示例。

    http://www.ti.com/tool/PMP8656?keyMatch=&tisearch=tidesigns&keyMatch=PMP8656&tisearch=Search-EN-Everything

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、

    在 TI 网站上搜索、可以看到 TPS40210的输出电压(最大值)为60V。

    我知道它还不在 Webench 中、但在升压模式中、什么将它限制在60V。?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白为什么将升压限制在60V。 这是从不同的产品线传输给我们的、我们将更新网页。

    感谢您提供信息。