This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:PWM 调光比

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657213/tps61163a-pwm-dimming-ratio

器件型号:TPS61163A

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 TPS61163A 应用为智能手机的 bach-light 驱动器。

他们不想使用"EasyScale interface"、因为他们的系统只有 PWM 信号。

另一方面、它们期望调光比超过511步。

因此 、我想确认 PWM 调光比的瓶颈。

我希望您在这段时间提供建议和帮助。

1、100:1 PWM 调光比。

   我认为比率将取决于"占空比解码"块的时钟速度。

   同时还认为时钟源将是"OSC"。

   我想知道我的说明是正确的吗?

2.提升 PWM 调光比的方法。

  建议将数据表中的"PWM 调光信号频率"从10kHz 更改为10kHz

  至100kHz。

  是否可以扩展低于10kHz 的频率、例如5kHz 或1kHz?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、
    对于您的问题:
    1:100:1调光比受解码电路限制、低于1%的占空比被钳位至1%、否则灌电流的偏移将对输出电流产生很大影响、电流可能不会被调节。
    2.低于10k PWM 频率不适用于 TPS61163A。

    实际上、TPS61163A 的分辨率为9位、这意味着在1%到100%的输出电流范围内、只要输入 PWM 信号支持高于9位的分辨率、您就可以拆分512个步长。