This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5018EVAL:启动时的输出电压干扰

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656934/lm5018eval-output-voltage-glitch-at-start

器件型号:LM5018EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5018

尊敬的所有人:

我测试了 LM5018评估板、并在开始时输出电压上升到稳定值时在输出端实现了电压干扰。 相应的电压干扰低于。 这是由什么引起的?  

测试条件为:VIN = 20V、Iout = 50mA。  

此致、  

Merih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保测量输出电容器?

    这可能是由于该器件没有软启动。  此外、您是否在恒定电流模式下使用电子负载。  可以尝试以恒定电阻启动吗?  如果仍然不满意、您可以实施数据表中详述的外部软启动。

    希望这对您有所帮助?

    David、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在评估模块的输出引脚测量此值、而不是在负载侧或任何其他点测量。

    很明显、当我将软启动电路与数据表进行比较时、在模块中看不到软启动电路。

    我的第一个测试是在恒流模式下进行的。 今天、我在恒阻模式下对其进行了测试、没有任何变化。 我在空载条件下对其进行了测试、并且看到了相同的结果。 我怀疑如果它不是关于负载、那么这可能是由内部电路引起的。

    正如您所说的、这可以通过软启动电路来解决、但即使存在软启动电路、如果这是由内部电路引起的、我也认为不会消除毛刺脉冲。

    总之、我将与软启动电路共享结果。

    谢谢、

    Merih