This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:TPS55330 OCP 点过低

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55330, TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656278/tps55330-tps55330-ocp-point-too-low

器件型号:TPS55330
主题中讨论的其他器件: TPS61089TPS61088

尊敬的:

我们使用了 TPS5530、当输出电压开始下降时、输出电流加载到1.6A、过流保护现象、如下所示的数据表保护电流、根据理论计算、OCP 应约为2A、电流 OCP 点较低、请帮助我们查看是否有改进的方法、 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请与我们分享 Vin、Vo、IO? 这样我们就可以为您计算出合适的电表!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:
    VIN 为+5V,Vout=11.5V,IO>2A
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS55330在 Vin=5V 时的最大输出能力约为11.5V/1.8A、因此如果输出电流大于2A、则 TPS55330不适用。 输出电压降的原因是效率低或未考虑布线电压降。 您是否在电路中使用了长迹线? 如果布线足够短、则这是由于效率较差。 或在设计过程中选择较差的组件。
    但由于 IO=2A、我建议您选择 TPS61089或 TPS61088、这更适合此应用。