This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于 API 阈值设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665259/tps543b20-about-api-threshold-setting

器件型号:TPS543B20

您好!

您能告诉我 API 阈值设置吗?
数据表中列出了以下内容。

请告诉我与电阻值对应的 API 阈值。
121kΩ(1 μ V)=×mV
187kΩ(2×)=xx mV
8.66kΩ(3×)=xx mV
78.7kΩ(4×)=xx mV

客户想知道“1~4×”和 API 检测点的含义。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    阈值点如下:
    21kΩ(1×)=15mV
    187kΩ(2×)=25mV
    8.66kΩ(3×)=35mV
    78.7kΩ(4×)=45mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的支持。
    让我再问一件事。

    例如、在78.7kΩ=45mV 条件下、
    当输出电压下降45mV 时、API 被激活。
    这在我的理解中是正确的吗?

    此外、 您能否告诉我 TPS543B20感应的电压是45mV?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    TPS543B20使用差分遥感直接监测输出电压。 内部高电平滤波器为25.5pas kHz。 在该滤波器之后感测电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢您的回答。
    我了解了 API 检测点。

    "例如、在78.7kΩ=45mV 条件下、
    当输出电压下降45mV 时、API 被激活。"
    我的理解是否正确?

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuki - San、

    我将再次检查检测点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuki - San、

    来自我团队的应用工程师:

    '控制电压是内部误差放大器输出端的电压。 该误差放大器需要将输出电压调节到基准电压。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的支持。
    您能更详细地向我解释一下吗?

    我想知道内置放大器与设置电压之间的关系。
    当15mV 设置更改为45mV 时、
    API 的运行速度是否更快?
    客户需要 API 设置指南。
    您能告诉我1和2之间的关系吗?

    1 μ."控制电压是内部误差信号放大器输出端的电压。  

    该误差放大器需要将输出电压调节到基准电压。"

    2.”阈值点如下所示:
    21kΩ(1×)=15mV
    187kΩ(2×)=25mV
    8.66kΩ(3×)=35mV
    78.7kΩ(4×)=45mV

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我能找到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。
    让我再了解一件事。
    ×API 灵敏度过高(例如,21kΩ(1)=15mV),
    请告诉我们关注的风险。

    我期待你的答复。  

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    我现在将您的查询发送出去。 希望我今天稍后会有答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    当 API 使能时、RSP/RSN 必须通过高通滤波器(2.5pF 和2.5MOhm)。 当 RSP/RSN 的信号超过设置阈值时、API 将处于活动状态。

    当负载在负载瞬态期间增加时、输出电压会降低。 因此、15mV 阈值在25mV、35mV 和45mV 之前先达到。 如果 API 阈值设置为15mV、则 API 功能将在 RSP/RSN 通过高通滤波器且幅度为15mV 后生效。 如果 API 阈值设置为45mV、则 API 功能将在 RSP/RSN 通过高通滤波器且幅度为45mV 后生效。 因此、当 API 阈值为45mV 时、输出电压将进一步下降。

    15mV 阈值下的缺点是、可能会激活 API、并且仅由于输出电压纹波而产生额外的脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。
    数据表具有以下说明。
    "建议使用容差为1%或更小的 E48串联电阻器"

    使用 精度低于1%的 API 电阻器有哪些风险?
    (例如、2%电阻器)
    客户希望了解 当电阻器精度较差时会发生什么情况

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    此功能由启动时的引脚搭接设置。 如果容差太松、TPS543B20可能会错误地将设置解释为您不希望的设置。