This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161引脚14连接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657051/lm5161-lm5161-pin14-connection

器件型号:LM5161

您好!

我正在设计使用 LM5161稳压器的产品,我注意到设备的引脚14标记为 NC (无连接)。

但是、在本参考设计和评估套件中、引脚14连接到 SW (引脚12和13)。

有人能告诉我我是否需要将引脚14连接到引脚12和13、原因是什么。

谢谢、JB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    未连接到此引脚、也不需要连接到开关节点、该引脚连接到引脚12和13以提供更好的器件热性能。 建议也这样做...

    希望这对您有所帮助?

    David、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常有帮助、正如建议的那样、我将在我的设计中执行同样的操作。

    谢谢

    John