This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:MC33063A-Q1最小工作电压

Guru**** 2617005 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657282/mc33063a-q1-mc33063a-q1-minimum-operational-voltage

器件型号:MC33063A-Q1
主题中讨论的其他器件:MC33063A

大家好、团队成员

在 室温条件下、MC33063A 是否可以在 VCC=2.5V 的条件下运行?

我了解建议的工作条件是 VCC=3V - 40V。 我想确认器件在这样的电压下工作以限制温度范围。

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有有关该运行条件的数据。 我建议遵循数据表或在可能的情况下更改为其他解决方案。