This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:如何检查电池是否正在充电

Guru**** 2587015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656988/bq27621-g1-how-to-check-if-battery-is-charging-or-not

器件型号:BQ27621-G1

您好!

我尝试检查电池是否正在充电、但看不到任何指示它的标志。

我尝试检查器件上的标志、但在连接充电器/未连接充电器的情况下、它返回0x0108 (在初始化之后、处于工作模式)

请帮帮我。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、答案是测试 flags 寄存器中的 lsb。 如果设置了 FLAGS_DSG 位、则未连接充电器。 为什么在连接/未连接充电器时、标志未发生变化的问题是我不知道的。
    现在、它正在工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我很高兴听到这个问题得到解决。 感谢您回答问题、以便每个人都能从您的体验中获益!

    此致、
    Bryan Kahler