This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:Vref 精度

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656918/tlv62585-vref-accuracy

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件: TLV62569

您好!

我的客户希望知道以下器件在-10C 至+60C 温度下的 Vref 精度

  • TLV62585
  • TLV62569

你能提供建议吗?

谢谢

  • TLV62569
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eng LIH:

    很高兴为您提供支持!

    TLV62585的数据表规定、在 PWM 运行和推荐的 Vin 范围内、Vref 精度为2%、从-40°到125°G。
    TLV625969的数据表规定、在25°C、5V 输入电压和 PWM 运行条件下、Vref 精度为2%。

    如果您对这些产品还有任何疑问、请随时询问是否打开新主题。 我们将乐意提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    感谢您的快速响应。
    您能指导我在哪里查找精度数据吗? 我无法从数据表中找到此信息

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eng LIH:

    当然!

    我认为令人困惑的是命名规则。 在数据表中、您应该搜索 VFB、因为 Vref 是内部电压、要精确到这一点、而 VFB 是反馈引脚上的电压。 指定 VFB 的精度、因为这是最直接反映 Vout 精度的精度。

    总之、我将展示它在数据表中的位置:

    对于 TLV62585……

    对于 TLV62569 ...

    如果有任何疑问,你知道谁要问:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    非常感谢您的建议。 它对您非常有帮助!