This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138ARMHR 状态为 NRND,TI?您能告诉我原因?UCD3138ARJAT 可以代替 UCD3138ARMHR

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656953/ucd3138a-ucd3138armhr-status-is-nrnd-in-order-now-of-ti-can-you-tell-me-the-reason-ucd3138arjat-can-instead-of-ucd3138armhr

器件型号:UCD3138A

1、 ,?的 UCD3138ARMHR 状态为 NRND。您能告诉我原因吗

2. UCD3138ARJAT 可以代替 UCD3138ARMHR?差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道这个、让我尝试为您找到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与 UCD3138ARMHR 器件相比、UCD3138ARJAT 封装具有更好的 BLR (板级可靠性)。 因此、我们建议客户改用 RJA 封装、而不是 RMH 封装。
    数据表的第2页中提供了相同的信息。

    谢谢、
    Sanatan