This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000W:PTN78000WAZ 和 PTN78000WAS 之间有何区别?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656562/ptn78000w-what-s-the-difference-between-ptn78000waz-and-ptn78000was

器件型号:PTN78000W

大家好、TI 人、

 你好。

 从数据表中,我发现 PTN78000WAZ 和 PTN78000WAS 之间有两个差异,请告诉您还有其他差异吗?

MSL 峰值温度:

PTN78000WAS: 1级-235C-Unlim/3级-260C-168HRS ->为什么有两种级别、请进行教学  

PTN78000WAZ:3-260C-168 HR

 2.铅/焊球涂层:

PTN78000WAS: SnPb  

PTN78000WAZ: SnAgCu

此致

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiji:

    “AZ”后缀和“AS”之间的唯一区别是电源引脚焊球焊接成分。 .SMD 模块焊球位于每个电源引脚的末端。 SMD 焊球将在最终模块期间回流到终端客户 PCB。

    在 SMD 焊接回流期间,“AS”和“AZ”SMD 表面组件温度限值对于每个后缀都是不同的限值。

    PTN78000 WAZ AZ 后缀模块为铅(无铅)(无),包括电源引脚。 AZ 焊球湿敏等级为 MSL-3、最高焊接回流组件温度为260°C。 包括内部焊料在内的所有其他组件均无铅

    PTN78000WAS AS 后缀模块电源引脚焊球是锡(Sn 63%)铅(Pb 37%)。 。 包括内部焊料在内的所有其他组件均为无铅(Pb).SMD、作为锡(Sn 63%)铅(Pb 37%)。 焊球为双 MSL-1/MSL-3回流组件温度(如果超过220°C)。

    PTN78000WAS 和双 MSL-1/MSL-3等级上的后缀允许终端客户在回流处理过程中使用典型的引线 和自由回流焊接组件温度高于220°C 、最高可达260°C

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom。