This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z50:耗电过快

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667540/bq40z50-draining-cells-too-fast

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我有一个使用 bq40z50的4节串联设计。

我们注意到、在一周内、电池电压从每节电池3.6V 的标称值降低到每节电池约3V。

我提供了一个原理图供审核。

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供原理图。 还请包含 gg.csv 文件以进行分析。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4DEJ_5F00_L.gg.csv.txtHiBryan、

    我附加了 g.CVS 文件。

    我必须将其另存为.txt 才能附加。

    您应该能够重命名它以打开。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4DEJ_L.gcsv.txtHi Bryan、

    我附加了 g.CVS 文件。

    我必须将其另存为.txt 才能附加。

    您应该能够重命名它以打开。

    谢谢、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    另请注意、当电流表与 B 线连接到电池时、我会看到在未连接 SMBus 的情况下电流消耗为-1.8mA。 连接到 bqStudio 时、消耗电流为-2.21mA。 我还不确定电量监测计文件中是否有内容。 除了 bq40z50从电池中汲取过多电流之外、我没有看到任何其他组件。

    我们非常感谢您的反馈。

    谢谢、此致、

    Kevin Knicker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    查看 gg 文件和原理图、我怀疑 LED 正在亮起。
    您能否将数据闪存设置"设置、配置、LED 配置"从0xD0更改为0x00、并查看测量中的电流是否下降?
    此外、在原理图上还有一条其他意见、最好将反向保护 FET Q5栅极连接到 PACK-、而不是器件侧接地、但这不会对您的特定问题产生任何影响。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    感谢您的建议。 我更改了 LED 配置、但我仍然看到过大的电流消耗。 如果在数据闪存中没有任何其他可更改的内容、我想知道是否存在导致电流消耗的组件。 不过、我看不到它会是什么组件。

    我们非常感谢您提出的任何其他建议。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为电流不会随着"LED 配置"的变化而变为零、但我想检查电流是否减小、因为我们正在更改 LED 灌电流阈值。

    主要问题是、如果不使用 LED、它们应该保持悬空且不连接到 VSS、否则您将有一些电流流流过 LED 引脚。

    如果更改"LED Config"会更改 您看到的电流消耗量、请告诉我。

    此致、

    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    将 LED 配置更改为00对电流消耗没有任何影响。 它保持不变。
    我在前一篇文章中曾读过、bq40z50应将 LED 和 DISP 引脚接地以提高 ESD 和 EMI 性能。

    此致、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,


    它在数据表中指出、LEDCNTL 和 DISP 引脚可连接到 VSS。

    此外、当我单击 LED_TOGGLE 命令时、电流消耗增加至-14mA。
    因此、我不认为 LED 被驱动。

    多余的电流来自其他东西。

    即使在睡眠模式下、汲取的电流也为-1.8mA。

    感谢您提供任何其他反馈。

    此致、


    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是指向论坛上其他人的链接、该人的问题大致相同:

    e2e.ti.com/.../621679

    结果是造成问题的组件。
    有人对它可能是什么有任何想法?

    此致、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想知道是否有人对这个问题有任何想法。
    任何反馈、想法或想法都将不胜感激。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容器可能发生泄漏。 指向此问题的一个症状是、如果您对 PCB 进行加热或冷却、并且电流显著变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dmax:

    我发现、PCB 只是连接到一组电芯、并且没有充电或放电电流。
    通常、即使在睡眠模式下、电路板也会消耗过多电流。

    在我测试过的几个电路板中、它是一致的、因此我不确定它是否是泄漏电容器。

    此致、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只是想知道是否有人对可能导致该问题的原因有任何想法?
    我确实注意到另一篇文章没有出现相同的问题、并且通过删除组件来解决该问题。
    如有任何进一步的反馈、我们将不胜感激。

    此致、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI 团队和社区、

    我想知道、让 LEDCNTL 引脚直接拉至 VSS 是否会导致过大的电流消耗。 LED 未被使用、因此根据数据表、它们被拉低、而不是保持悬空、因为 ESD 是设计中的一个问题。

    我想 LED 引脚不会在 LED_EN 位关闭的情况下驱动、但可能情况并非如此。 我最近读出、如果不使用这些引脚、并且需要考虑 ESD 或 EMI 问题、则通过一个20千欧的串联电阻器将其拉低。

    是否有人认为将其直接拉至 VSS 会导致过大的电流消耗? 如果是,他们有否建议处理这项问题? 此时、我们无法重新布局 PCB 以添加电阻器。

    更新数据表以说明如果未使用 LED 引脚且不会悬空、则应使用20k Ω 电阻器可能会有所帮助。

    感谢您的任何反馈。

    此致、

    Kevin