This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:断电状态下的输出电压

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657190/tps61230a-output-voltage-in-power-off-state

器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件: TPS61089

我想知道、如果处于断电状态且 EN =低电平、如果有一些输入电压可用、则输出电压是否不会达到0V。
TPS61230A 数据表中未说明以下注意事项、因此我假设 FET 不会让输入电压传递到输出。

TPS61089:
由于高侧整流器 FET 的体二极管、输入电压通过体二极管并出现在关断模式下的 VOUT 引脚上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 TPS61230A 的 VOUT 中没有电压、但 TPS61089的电压大约为 VIN-0.7V