This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:CAN#39;t 更新电池百分比、电流和充电放电状态

Guru**** 2407570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441EVM-G1A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656702/bq27441evm-g1a-can-t-update-battery-percentage-current-and-charging-discharging-status

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用 的是 BQ27441EVM-G1A (电量监测计)、它通过 I2C 与微控制器连接。  I2C 工作正常,我可以将数据读写到 BQ27441EVM-G1A,但我遇到了一些问题,我在下面提到过:

1)电池百分比未更新(例如、放电时应降低、充电时应根据 bq27441 TRM (www.ti.com/.../sluuac9a.pdf)增加)。

2) 2)平均电流值未更新。 每当我读取时,平均电流始终为0 (零)。(充电/放电时,平均电流不应为0)。

3) 3)平均功率值未更新。 每当读取时、我始终获得0 (零)平均功率。(我使用该值检测充电/放电)。

我设置了电池容量5000mAh、并通过 I2C 读取该值、它为我提供了正确的值5000mAh。 因此在代码的 Fualguage_initialize ()函数中,我设置电池容量(5000mAh)、opconfig 寄存器(0x3DFC)、设计能耗(21000)。为了便于参考,我附加了代码及其硬件 schematic.please,以便我可以获得电池百分比、电流和功率更新值。

 

如果有人能提供帮助、我们将不胜感激。 期待您的积极回应。

 

谢谢、

Bhavin Maru

================================================================================ HW Schematic ========================================================================================================================

=================================================================================================== main.c ===================================================================================================================================================================================

#include
#include "nano1X2Series.h"


void my_delay (void)

uint32_t i = 800000;
while (i -);
I = 800000;
while (i -);
I = 800000;
while (i -);
I = 800000;
while (i -);
I = 800000;
while (i -);

/*------------------ *
/*主函数*/
/*------------------ *

int32_t main (空)

SYS_Init();/* Init 系统、IP 时钟和多功能 I/O */
UART_Open (UART0、115200);//将 UART 插入到115200-8n1以显示打印消息*/
I2C0_Init();// Init I2C0作为主设备*/
my_delay();
my_delay();
my_delay();
my_delay();
Fualguage_initialize();
my_delay();
my_delay();
my_delay();
my_delay();
my_delay();
printf("opconfig:%X\n",opConfig());
while (1)

my_delay();
my_delay();
my_delay();
my_delay();
my_delay();
my_delay();
my_delay();
my_delay();
Fualguage_parameter();

======================================================================================================================================== Fualguage.h ========================================================================================================================

#ifndef __FUALGUAGE_H
#define __FUALGUAGE_H

#define TIMEOUT 10000
#define BQ72441_I2C_TIMEOUT 2000

///---------------- 电池参数宏-------------------------------------------------------

#define battery_capacity 5000 //例如5000mAh 电池
// DesignEnergy = battery_capacity (mAh)* 4.2V
#define design_energy 21000
#define TERMINATE_VOLTAGE 3300 //终止电压= 3300mV
#define 锥形电流115 //锥形电流= 115mA
// Taper_rate =(int)(battery_capacity /(0.1 * Taper_current))
#define Tape_Rate 434
#define Taper_voltage 4200
#define SOC1_SET_THRESHOLD 10 //低电池阈值百分比中断
#define SOC1_CLEAR_THRESHOLD 11 //在达到此百分比后、低电池阈值中断清除
#define FC_set 98 //充电在此百分比之后终止
#define FC_CLEAR 95 //标志的 FC 位清零低于此百分比
#define OPCONFIG 0x3DFC

///----------------------------------

typedef 结构

uint8_t 充电:1;
uint8_t 放电:1;
uint8_t Bat_Low:1;
int16_t 百分比;
int16_t 电流;
int16_t Design_capacity;
int16_t full_capacity;
int16_t ave_capacity;
浮动电压;
}电池;

typedef 枚举

Set_battery_capacity、
SET_OPCONFIG、
Set_design_energy、
SET_TERMINATE_VOLTAGE、
Set_Tape_Rate、
Set_Tape_Voltage、
SET_SOC1_THRESHOLD、
SET_FC_SET、
SET_FC_CLEAR、
SET_SOC1_CLEAR_THRESHOLD
}Fual_Guage_Init;

typedef 枚举

ENTER_CONFIG、
Compute _ block_CHKSUM、
GET_CHECKSUM、
WRITE_CHECKSUM、
EXIT_CONFIG
} Write_ExtendedData;

#define TIMER_EXPIE FG_Timer_Flag >= 2.

/* I2C 读取需要此延迟*/
(j = 0;j < 500;j++)的#define delay


#define SOC1_CLR_THRESHOLD ((偏移= 1)&&(ClassID = 49)
#define DEDIGN_Capacity ((offset ==10)&&(ClassID ==82)
#define design_energy_E ((offset == 12)&&(ClassID == 82))

#define FG_INITIALL_COMPLETE FG_Init > SET_SOC1_CLEAR_THRESHOLD

// Current()函数的参数,指定要读取的电流
typedef 枚举{
平均值、//平均电流(默认值)
STBY、//待机电流
最大//最大电流
} CURRENT_measure;

// capacity()函数的参数,指定要读取的容量
typedef 枚举{
保留、//剩余容量(默认)
全容量、//全容量
可用、//可用容量
AVALE_FULL、//完全可用容量
LEASE_F、//过滤剩余容量
LEASE_UF、//未过滤的剩余容量
FULL_F、//已过滤全部容量
FULL_UF、//未过滤的满容量
设计//设计容量
} capacity_measure;

// SoS()函数的参数
typedef 枚举{
已过滤、//已过滤充电状态(默认)
未过滤//充电状态未过滤
} SoC_Measure;

// SOH()函数的参数
typedef 枚举{
百分比、//运行状况百分比(默认值)
SOH_STAT //运行状况状态位
} SOH_measure;

// temperature ()函数的参数
typedef 枚举{
电池、//电池温度(默认值)
INTERNAL_TEMP //内部 IC 温度
} temp_measure;

// setGPOUTFunction()函数的参数
typedef 枚举{
SoC_INT、//将 GPOUT 设置为 SOC_INT 功能
// BAT_LOW //将 GPOUT 设置为 BAT_LOW 功能<--- 对此进行了注释
} gpout_function;

//////////////////////////////////////////////
//常规常量//
//////////////////////////////////////////////
#define BQ27441_unseque_key 0x8000 //密钥代码来解封 BQ27441-G1A
#define BQ27441_DEVICE_ID 0x0421 //默认器件 ID

//////////////////////////////////////////////
//标准命令//
//////////////////////////////////////////////
//电量监测计使用一系列2字节标准命令来启用系统
//读取和写入电池信息。 每个命令都有一个关联的
//顺序命令代码对。
#define BQ27441_COMMAND_CONTROL 0x00 //控制()
#define BQ27441_COMMAND_TEMP 0x02 //温度()
#define BQ27441_COMMAND_VOLTAGE 0x04 //电压()
#define BQ27441_COMMAND_FLAGS 0x06 // Flags()
#define BQ27441_COMMAND_NOM_Capacity 0x08 // NominalAvailableCapacity()
#define BQ27441_COMMAND_AVALE_Capacity 0x0A //可用 Capacity ()
#define BQ27441_COMMAND_REM_CAPTURE 0x0C //重新定义 Capacity ()
#define BQ27441_COMMAND_FUL_Capacity 0x0E // FullChargeCapacity()
#define BQ27441_COMMAND_AVG_CURRENT 0x10 // AverageCurrent ()
#define BQ27441_COMMAND_STDBY_CURRENT 0x12 //标准电流()
#define BQ27441_COMMAND_MAX_CURRENT 0x14 // MaxLoadCurrent ()
#define BQ27441_COMMAND_AVG_POWER 0x18 // AveragePower()
#define BQ27441_COMMAND_SOC 0x1C // StateOfCharge ()
#define BQ27441_COMMAND_TEMP 0x1E //内部温度()
#define BQ27441_COMMAND_SOH 0x20 // StateOfHealth ()
#define BQ27441_COMMAND_REM_CAP_UNFL 0x28 //重新保护电容未过滤()
#define BQ27441_COMMAND_REM_CAP_FIL 0x2A //重新保护电容已分配()
#define BQ27441_COMMAND_FULL_CAP_UNFL 0x2C // FullChargeCapacityUnfiltered ()
#define BQ27441_COMMAND_FULL_CAP_FIL 0x2E // FullChargeCapacityFiled()
#define BQ27441_COMMAND_SOC_UNFL 0x30 // StateOfChargeUnfilter()

///////////////////////////////////////////////////////
//控制子命令//
///////////////////////////////////////////////////////
//发出 Control()命令需要后续的2字节子命令。 这些
//附加字节指定所需的特定控制函数。 。
// Control()命令允许系统控制燃油的特定功能
正常运行期间的//测量仪表以及器件处于中时的附加功能
//不同的访问模式。
#define BQ27441_CONTRAL_STATUS 0x00
#define BQ27441_CONTRAL_DEVICE_TYPE 0x01
#define BQ27441_CONTRAL_FW_VERSION 0x02
#define BQ27441_CONTRAL_DM_CODE 0x04
#define BQ27441_CONTROL_PREV_MACWRITE 0x07
#define BQ27441_CONTRAL_CHEM_ID 0x08
#define BQ27441_CONTRAL_BAT_INSERT 0x0C
#define BQ27441_CONTRAL_BAT_REMOVE 0x0D
#define BQ27441_CONTRAL_SET_HIBERNATE 0x11
#define BQ27441_CONTRAL_CLEAR_HIBERNATE 0x12
#define BQ27441_CONTRAL_SET_CFGUPDATE 0x13
#define BQ27441_CONTRAL_SHUTDOWN_ENABLE 0x1B
#define BQ27441_CONTRAL_SHUTDOWN 0x1C
#define BQ27441_CONTRAL_SABLECed 0x20
#define BQ27441_CONTRAL_PULSE_SOC_INT 0x23
#define BQ27441_CONTRAL_RESET 0x41
#define BQ27441_CONTRAL_SOFT_RESET 0x42
#define BQ27441_CONTRAL_EXIT_CFGUPDATE 0x43
#define BQ27441_CONTROL_EXIT_RESIM 0x44

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//控制状态字-位定义//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONTRAL_STATUS 的16位数据的位位置。
// control_status 指示电量监测计将状态信息返回到
// Control()地址0x00和0x01。 只读状态字包含状态
//作为条件保证或自动置位或清零的位
//通过使用指定的子命令。
#define BQ27441_STATUS_SHUTDOWNEN (1<<15)
#define BQ27441_STATUS_WDRESET (1<<14)
#define BQ27441_STATUS_SS (1<<13)
#define BQ27441_STATUS_CALMODE (1<<12)
#define BQ27441_STATUS_CCA (1<<11)
#define BQ27441_STATUS_BCA (1<<10)
#define BQ27441_STATUS_Qmax_up (1<<9)
#define BQ27441_STATUS_RES_UP (1<<8)
#define BQ27441_STATUS_INITCOMP (1<<7)
#define BQ27441_STATUS_HIBERNATE (1<<6)
#define BQ27441_STATUS_SLEEP (1<<4)
#define BQ27441_STATUS_LDMD (1<<3)
#define BQ27441_STATUS_RUP_DIS (1<<2)
#define BQ27441_STATUS_VOK (1<<1)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//标志命令-位定义//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Flags()的16位数据的位位置
//此读字函数返回电量监测状态的内容
//寄存器、描述当前的运行状态。
#define BQ27441_FLAG_OT (1<<15)
#define BQ27441_FLAG_UT (1<<14)
#define BQ27441_FLAG_FC (1<<9)
#define BQ27441_FLAG_CHG (1<<8)
#define BQ27441_FLAG_OCVTAKEN (1<<7)
#define BQ27441_FLAG_ITPOR (1<<5)
#define BQ27441_FLAG_CFGUPMODE (1<<4)
#define BQ27441_FLAG_BAT_DET (1<<3)
#define BQ27441_FLAG_SOC1 (1<<2)
#define BQ27441_FLAG_SOCF (1<<1)
#define BQ27441_FLAG_DSG (1<0)

///////////////////////////////////////////////////////////
//扩展数据命令//
///////////////////////////////////////////////////////////
//扩展数据命令提供了标准之外的附加功能
//命令集。 它们的使用方式相同;但与标准不同
//命令、扩展命令不限于2字节字。
#define BQ27441_extended _OPCONFIG 0x3A // OpConfig ()
#define BQ27441_extended _ capacity 0x3C // DesignCapacity ()
#define BQ27441_DELEDAND_DATACLASS 0x3E // DataClass ()
#define BQ27441_DELEDAND_DATABLOCK 0x3F //数据块()
#define BQ27441_extended BLOCKDATA 0x40 // BlockData ()
#define BQ27441_extended 校验和0x60 // BlockDataCheckSum ()
#define BQ27441_extended _control 0x61 // BlockDataControl ()

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//配置偏移//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define capacity_offset 10.
#define design_energy_offset 12.
#define TERMINAT_VTG_OFFSET 16.
#define TAPRATE_OFFSET 27
#define Tape_VTG_OFFSET 29
#define OPCCONFIG_OFFSET 0
#define SOC1_OFFSET 0
#define SOC1_CLEAR_OFFSET 1.
#define FC_set_offset 5.
#define FC_clear_offset 6.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//配置类,子类 ID //
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//要访问扩展数据的子类,请设置 DataClass()函数
//使用这些值之一。
//配置类
#define BQ27441_ID_SAFETY 2 //安全
#define BQ27441_ID_CHG_Termination 36 //充电终止
#define BQ27441_ID_CONFIG_DATA 48 //数据
#define BQ27441_ID_DELOD 49 //放电
#define BQ27441_ID_REGISTERS" 64 //寄存器
#define BQ27441_ID_POWER 68 //电源
//电量监测类别
#define BQ27441_ID_IT_CFG 80 // IT 配置
#define BQ27441_ID_CURRENT_THRESH 81 //电流阈值
#define BQ27441_ID_STATE 82 //状态
// Ra 表类
#define BQ27441_ID_R_A_RAM 89 // R_A RAM
//校准类
#define BQ27441_ID_CALIB_DATA 104 //数据
#define BQ27441_ID_CC_CAL 105 // CC 校准
#define BQ27441_ID_CURRENT 107 // Current
//安全类
#define BQ27441_ID_CODETS112 //代码

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OpConfig 寄存器-位定义//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OpConfig 寄存器的位位置
#define BQ27441_OPCONFIG_BIE (1<<13)
#define BQ27441_OPCONFIG_BI_PU_EN (1<<12)
#define BQ27441_OPCONFIG_GPIOPOL (1<<11)
#define BQ27441_OPCONFIG_SLEEP (1<<5)
#define BQ27441_OPCONFIG_RMFCC (1<<4)
#define BQ27441_OPCONFIG_BATLOWEN (1<<2)
#define BQ27441_OPCONFIG_TEMPS (1<0)


//函数声明
uint8_t begin (void);
uint8_t setCapacity (uint16_t 容量);
uint16_t 电压(void);
int16_t CURRENT (CURRENT_Measure 类型);
uint16_t capacity (capacity_measure 类型);
int16_t power (void);
uint16_t soc (soc_measure 类型);
uint8_t SOH (SOH_Measure 类型);
uint16_t 温度(temp_measure 类型);
uint16_t deviceType (void);
uint8_t enterConfig (uint8_t UserControl);
uint8_t exitConfig (uint8_t 电阻);
uint16_t flags (void);
uint16_t status (void);
uint8_t 密封(void);
uint8_t seal (void);
uint8_t unseal (void);
uint16_t opConfig (void);
uint16_t readWord (uint16_t 子地址);
uint16_t readControlWord (uint16_t 函数);
uint8_t executeControlWord (uint16_t 函数);
uint8_t blockDataControl (void);
uint8_t blockDataClass (uint8_t id);
uint8_t blockDataOffset (uint8_t offset);
uint8_t blockDataChecksum (void);
uint8_t readBlockData (uint8_t offset);
uint8_t writeBlockData (uint8_t offset、uint8_t data);
uint8_t computeBlockChecksum (void);
uint8_t writeBlockChecksum (uint8_t csum);
uint16_t readExtendedData (uint8_t ClassID、uint8_t offset);
uint8_t writeExtendedData (uint8_t ClassID、uint8_t offset、uint8_t * data、uint8_t len);
uint8_t softReset (void);
uint8_t setDesign_Energy (uint16_t 容量);
uint8_t setTerminate_Voltage (uint16_t capacity);
uint8_t setTaper_rate (uint16_t capacity);
uint16_t my_readBlockData (uint8_t offset);
void Fualguage_initialize (void);
void Fualguage_parameter (void);
uint8_t setTaper_Voltage (uint16_t capacity);
uint8_t setGPOUT (uint16_t 容量);
uint8_t SET_SOC1_Threshold (uint16_t 容量);
uint8_t clear_SOC1_Threshold (uint16_t 容量);
void read_battery_percentage (void);
void Check_Battery_Chg_Discg (void);
uint8_t SET_FcSet_Threshold (uint16_t 容量);
uint8_t SET_FcClear 阈值(uint16_t 容量);
void FG_I2C_Read (uint8_t 地址、uint8_t Read_Bytes);
void FG_I2C_Write (uint8_t Address、uint8_t write_bytes、uint8_t *数据);
#endif

================================================================================================================================================ Fualguage.c ===========================================================================================

#include "nano1X2Series.h"
#include "Fualguage.h"

#define true 1.
#define false 0
define 读取1
#define WRITE 0
uint8_t bat_percentage;
电池 Bat_Parameter ={0};


uint8_t FG_Init = SET_BATTERY_Capacity、WriteExtended_Case = ENTER_CONFIG;
uint16_t FG_Timer_Flag = 0;
uint8_t newCsum = 0;

uint8_t _sealFlag = 0;//全局来识别之前已密封的 IC
uint8_t _userConfigControl = 0;//全局以标识该用户具有控制权
//输入/退出配置

/*------------------ *
/*燃油变量*/
/*------------------ *
extern volatile I2C_FUNC s_I2C0HandlerFn;
extern volatile uint8_t address;
extern volatile uint8_t rw;
extern volatile uint8_t TxRxdata[50];
extern volatile uint8_t TxRxindex;
extern volatile uint8_t read_Write_bytes;
extern volatile uint8_t transfer_complete;

/*********
秘书长的报告 初始化函数*********
(小部分 /
/*
@func:begin (void)
@param:无
@返回值:uint8_t
@描述:
读取 BQ27441_DEVICE_ID
*
uint8_t begin (空)

uint16_t DeviceID = 0;
DeviceID = deviceType();//从 BQ27441读取 deviceType

if (DeviceID = BQ27441_DEVICE_ID)

返回 true;//如果设备 ID 有效,则返回 true


返回 false;//否则返回 false

/*
@func:setCapacity(uint16_t capacity)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
配置所连接电池的设计容量。
*
uint8_t setCapacity (uint16_t 容量)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
返回 writeExtendedData (BQ27441_ID_STATE、capacity_offset、capacityData、2);


/*
@func:setDesign_Energy (uint16_t capacity)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
配置所连接电池的设计能量。
*
uint8_t setDesign_Energy (uint16_t 容量)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
return writeExtendedData (BQ27441_ID_State、design_energy_offset、capacityData、2);

/*
@func:setTerminate_Voltage (uint16_t capacity)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
配置所连接电池的终止电压。
*
uint8_t setTerminate_Voltage (uint16_t 容量)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
返回 writeExtendedData (BQ27441_ID_STATE、TERMINATE_VTG_OFFSET、capacityData、2);

/*
@func:setTaper_rate (uint16_t capacity)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
配置所连接电池的锥形速率。
*
uint8_t setTaper_rate (uint16_t capacity)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
返回 writeExtendedData (BQ27441_ID_STATE、TAPRATE_OFFSET、容量数据、2);

/*
@func:setTaper_Voltage (uint16_t capacity)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
配置所连接电池的锥形电压。
*
uint8_t setTaper_Voltage (uint16_t 容量)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
return writeExtendedData (BQ27441_ID_STATE、Taper_VTG_OFFSET、capacityData、2);

/*
@func:setGPOUT (uint16_t 容量)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
将 BQ72441 GPOUT 引脚配置为中断
*
uint8_t setGPOUT (uint16_t 容量)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
返回 writeExtendedData (BQ27441_ID_REGISTERS"、OPCONFIG_OFFSET、容量数据、2);

/*
μ@:SET_SOC1_Threshold (uint16_t 容量)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
配置 BQ72441的低电池电压阈值百分比
*
uint8_t SET_SOC1_Threshold (uint16_t 容量)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
返回 writeExtendedData (BQ27441_ID_DEBUT、SOC1_OFFSET、容量数据、1);


/*
@func:SET_FcSet_Threshold (uint16_t 容量)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
配置 BQ72441的低电池电压阈值百分比
*
uint8_t SET_FcSet_Threshold (uint16_t 容量)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
返回 writeExtendedData (BQ27441_ID_CHG_termination、FC_set_offset、capacityData、1);


/*
@func:SET_FcSet_Threshold (uint16_t 容量)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
配置 BQ72441的低电池电压阈值百分比
*
uint8_t SET_FcClear 阈值(uint16_t 容量)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
返回 writeExtendedData (BQ27441_ID_CHG_termination、FC_clear_offset、capacityData、1);

/*
μ@:CLEAR_SOC1_Threshold (uint16_t 容量)
@param:uint16_t
@返回值:uint8_t
@描述:
配置 BQ72441清除阈值百分比
*
uint8_t clear_SOC1_Threshold (uint16_t 容量)

//写入 BQ27441扩展内存的状态子类(82)。
//偏移量0x0A (10)
//设计容量是一个2字节的数据片段- MSB 优先
uint8_t capMSB;
uint8_t capLSB;
uint8_t 容量数据[2]={0};
capMSB =容量>> 8;
capLSB =容量和0x00FF;
CapacityData[0]= capMSB;
CapacityData[1]= capLSB;
return writeExtendedData (BQ27441_ID_DEBUT、SOC1_CLEAR_OFFSET、capacityData、1);

/*********
(二 电池特性功能****
(小部分 /
/*
@func:电压(void)
@param:无
@返回值:uint16_t
@描述:
读取并返回电池电压
*
uint16_t 电压(void)

返回 readWord (BQ27441_COMMAND_VOLTAGE);

/*
@func:电流(CURRENT_Measure 类型)
@param:CURRENT_measure
@返回值:int16_t
@描述:
读取并返回指定的电流测量值
*
int16_t 电流(CURRENT_Measure 类型)

int16_t 电流= 0;
开关(类型)

案例 AVG:
电流=(int16_t) readWord (BQ27441_COMMAND_AVG_CURRENT);
中断;
案例 STBY:
电流=(int16_t) readWord (BQ27441_COMMAND_STDBY_CURRENT);
中断;
外壳最大值:
电流=(int16_t) readWord (BQ27441_COMMAND_MAX_CURRENT);
中断;


返回电流;

/*
@func:Capacity (capacity_measure 类型)
@param:capacity_measure
@返回值:uint16_t
@描述:
读取并返回指定的容量测量值
*
uint16_t capacity (capacity_measure 类型)

uint16_t 的容量= 0;
开关(类型)

案例保留:
返回 readWord (BQ27441_COMMAND_REM_CAPTURE);
中断;
案例已满:
返回 readWord (BQ27441_COMMAND_FUL_Capacity);
中断;
案例可用性:
Capacity = readWord (BQ27441_COMMAND_NOM_Capacity);
中断;
案例 AVAIL_FULL:
Capacity = readWord (BQ27441_COMMAND_AVALE_Capacity);
中断;
案例 LEASE_F:
容量= readWord (BQ27441_COMMAND_REM_CAP_FIL);
中断;
案例 LEASE_UF:
容量= readWord (BQ27441_COMMAND_REM_CAP_UNFLL);
中断;
FULL_F 案例:
容量= readWord (BQ27441_COMMAND_FULL_CAP_FIL);
中断;
FLOW_UF 案例:
容量= readWord (BQ27441_COMMAND_FULL_CAP_UNFLL);
中断;
外壳设计:
Capacity = readWord (BQ27441_extended _ capacity);


返回能力;

/*
@func:电源(空)
@param:无
@返回值:int16_t
@描述:
读取并返回测量的平均功耗
*
int16_t power (void)

返回(int16_t) readWord (BQ27441_COMMAND_AVG_POWER);

/*
@func:soc (soc_measure 类型)
@param:soc_measure
@返回值:uint16_t
@描述:
读取并返回指定的充电测量状态
*
uint16_t SoC (SoC_Measure 类型)

uint16_t socGet = 0;
开关(类型)

已过滤案例:
socRet = readWord (BQ27441_COMMAND_SOC);
中断;
未过滤案例:
socRet = readWord (BQ27441_COMMAND_SOC_UNFLL);
中断;


返回 socret;

/*
@func:SOH (SOH_Measure 类型)
@param:SOH_measure
@返回值:uint8_t (运行状况)
@描述:
读取并返回指定的运行状况测量状态
*
uint8_t SOH (SOH_Measure 类型)

uint16_t sohRaw;
uint8_t sohStatus;
uint8_t sohPercent;

SohRaw = readWord (BQ27441_COMMAND_SOH);
SohStatus = SohRaw >> 8;
sohPercent = sohRaw 和0x00FF;

如果(type =percent)
返回肥皂 Percent;
其他
返回 SohStatus;

/*
@func:温度(temp_measure 类型)
@param:temp_measure
@返回值:uint16_t (温度测量)
@描述:
读取并返回指定的温度测量值
*
uint16_t 温度(temp_measure 类型)

uint16_t temp = 0;
开关(类型)

外壳电池:
temp = readWord (BQ27441_COMMAND_TEMP);
中断;
Case internal_TEMP:
temp = readWord (BQ27441_COMMAND_INT_TEMP);
中断;

返回温度;

/*********
秘书长的报告 控制子命令********
(小部分 /
/*
@func:DeviceType (void)
@param:无
@返回值:uint16_t (器件类型)
@描述:
读取器件类型-应为0x0421
*
uint16_t deviceType (void)

返回 readControlWord (BQ27441_CONTROL_DEVICE_TYPE);

/*
@func:enterConfig (uint8_t)
@param:uint8_t (UserControl)
@返回值:uint8_t
@描述:
--如果是密封,则取消密封
--进入配置模式--设置 Flag()中的 CFGUPMODE 位
*
uint8_t enterConfig (uint8_t UserControl)

int i = 0;
if (UserControl)_userConfigControl = true;

如果(密封())

#ifdef _enable_printf_
uint16_t stat = STATUS();
printf ("\n\n\rBefore unched Control_status:");
for (i=0x0F;i >=0;i---)

printf ("%d"、(stat >> I)& 1);

#endif

unseal();//必须在进行更改之前解除密封
while (status ()& 0x2000)
CLK_SysTickDelay (100);
#ifdef _enable_printf_
STAT = STATUS();
printf ("\n\rfafter unched Control_status:");
for (i=0x0F;i >=0;i---)

printf ("%d"、(stat >> I)& 1);

#endif


if (executeControlWord (BQ27441_CONTROL_SET_CFGUPDATE))

uint16_t 超时= BQ72441_I2C_TIMEOUT;
uint16_t j = 0;
while ((timeout--)&&(!(flags ()& BQ27441_flag_CFGUPMODE)))
延迟;

如果(超时>0)

返回 true;



返回 false;

/*
@func:exitConfig (uint8_t)
@param:uint8_t (resumm)
@返回 val:uint8_t (true 或 false)
@描述:
--退出配置模式,并具有执行调整的选项
--退出配置模式有两种方法:
执行 EXIT_CFGUPDATE 命令
2.执行 SOFT_RESET 命令
-- EXIT_CFGUPDATE 退出配置模式_不 带 OCV (开路电压)
测量、无需电阻器即可更新未过滤的 SoC 和 SoC。
--如果需要新的 OCV 测量或电阻值,SOFT_RESET 或
-- EXIT_RESIM 应用于退出配置模式。
*
uint8_t exitConfig (uint8_t 电阻)

IF (电阻)

if (softreset())(如果(softreset())

uint16_t j = 0;
CLK_SysTickDelay (7);
while (flags()& BQ27441_flag_CFGUPMODE)
//延迟;
CLK_SysTickDelay (5000);

if (FG_Init = SET_SOC1_CLEAR_THRESHOLD)

seal();//如果我们的 IC 是密封的,则会重新密封
while (!(status ()& 0x2000))
CLK_SysTickDelay (1000);

返回 true;

返回 false;

其他

返回 executeControlWord (BQ27441_CONTROL_EXIT_CFGUPDATE);

/*
μ@func:标志(空)
@param:无
@返回值:uint16_t
@描述:
--读取 flags()命令
*
uint16_t 标志(空)

返回 readWord (BQ27441_COMMAND_FLAGS);

/*
@func:状态(空)
@param:无
@返回值:uint16_t
@描述:
--读取 control()的 control_status 子命令
*
uint16_t status (void)

返回 readControlWord (BQ27441_CONTROL_STATUS);

/*
@func:密封(空)
@param:无
@返回值:uint8_t
@描述:
--检查 BQ27441-G1A 是否密封。
*
uint8_t 密封(空)

uint16_t stat = STATUS();
int i = 0;
#ifdef _enable_printf_
printf ("\n\rin 密封控制状态:");
for (i=0x0F;i >=0;i---)

printf ("%d"、(stat >> I)& 1);

printf ("\n\r");
#endif
返回((stat >> 13)& 1);

/*
@func:seal (void)
@param:无
@返回值:uint8_t
@描述:
--密封 BQ27441-G1A
*
uint8_t 密封(空)

return readControlWord (BQ27441_CONTROL_SACULD);

/*
@func:unseal (void)
@param:无
@返回值:uint8_t
@描述:
--拆开 BQ27441-G1A 的密封
*
uint8_t unseal (空)

//要解封 BQ27441,请将密钥写入控制器
//命令。 然后立即再次将同一个密钥写入控制。
IF (readControlWord (BQ27441_unseque_key))

返回 readControlWord (BQ27441_unseque_key);

返回 false;

/*
@func:opConfig (void)
@param:无
@返回值:uint16_t
@描述:
--从扩展数据中读取16位寄存器
*
uint16_t opConfig (空)

返回 readWord (BQ27441_extended _OPCONFIG);

/*
@func:softReset (void)
@param:无
@返回值:uint8_t
@描述:
--发出 BQ27441-G1A 的软复位信号
*
uint8_t 软复位(空)

返回 executeControlWord (BQ27441_CONTROL_SOFT_RESET);

/*
μ@:readWord (uint16_t 子地址)
@param:uint16_t (子地址)
@返回值:uint16_t
@描述:
--从 BQ27441-G1A 读取一个16位命令字
*
uint16_t readWord (uint16_t 子地址)

uint8_t data[2];
// HAL_I2C_Mem_Read (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、SubAddress、1、(unsigned char *) data、2、100);
FG_I2C_READ (子地址、2);
返回((uint16_t) TxRxDATA[1]<< 8)| TxRxDATA[0];

/*
@func:readControlWord (uint16_t 函数)
@param:uint16_t (函数)
@返回值:uint16_t
@描述:
--从 BQ27441-G1A 的 control()中读取16位子命令()
*
uint16_t readControlWord (uint16_t 函数)

uint8_t subCommandMSB;
uint8_t subCommandLSB;
uint8_t command[2]={0};
uint8_t data[2]={0、0};
subCommandMSB =(函数>> 8);
subCommandLSB =(函数和0x00FF);
命令[0]= subCommandLSB;
命令[1]= subCommandMSB;

FG_I2C_Write (0、2、command);
// HAL_I2C_Mem_Write (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、(uint8_t) 0、1、command、2、100);

CLK_SysTickDelay (7);

FG_I2C_READ (0、2);
if (transfer_complete = 1)

// if (!(HAL_I2C_Mem_Read (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、(uint8_t) 0、1、(unsigned char *) data、2、100))))
返回((uint16_t) TxRxDATA[1]<< 8)| TxRxDATA[0];


返回 false;

/*
@func:executeControlWord (uint16_t 函数)
@param:uint16_t (函数)
@返回值:uint8_t
@描述:
--从 BQ27441-G1A 的 control()执行子命令()
*
uint8_t executeControlWord (uint16_t 函数)

uint8_t subCommandMSB;
uint8_t subCommandLSB;
uint8_t command[2]={0};
uint8_t data[2]={0、0};

subCommandMSB =(函数>> 8);
subCommandLSB =(函数和0x00FF);
命令[0]= subCommandLSB;
命令[1]= subCommandMSB;

FG_I2C_Write (0、2、command);
if (transfer_complete = 1)
// if (!(HAL_I2C_Mem_Write (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、(uint8_t) 0、1、command、2、100)))

返回 true;

返回 false;

/*********
秘书长的报告 扩展数据命令*********
(小部分 /
/*
@func:blockDataControl (void)
@param:无
@返回值:uint8_t
@描述:
--发出 BlockDataControl()命令以启用 BlockData 访问
*
uint8_t blockDataControl (空)

uint8_t enableByte = 0x00;
FG_I2C_Write (BQ27441_extended _control、1、enableByte);
//返回(!(HAL_I2C_Mem_Write (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、BQ27441_extended _control、1、enableByte、1)));
if (transfer_complete = 1)

返回 true;

返回 false;

/*
@func:blockDataClass (uint8_t id)
@param:uint8_t
@返回值:uint8_t
@描述:
--发出 DataClass()命令以设置要访问的数据类
*
uint8_t blockDataClass (uint8_t id)

FG_I2C_Write (BQ27441_extended _DATACLASS、1、&id);
//返回(!(HAL_I2C_Mem_Write (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、BQ27441_extended _DATACLASS、1、&id、1、100)));
if (transfer_complete = 1)

返回 true;

返回 false;

/*
@func:blockDataOffset (uint8_t offset)
@param:uint8_t
@返回值:uint8_t
@描述:
--发出 DataBlock()命令以设置要访问的数据块
*
uint8_t blockDataOffset (uint8_t offset)

FG_I2C_Write (BQ27441_extended _DATABLOCK、1、偏移量);
//返回(!(HAL_I2C_Mem_Write (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、BQ27441_extended _DATABLOCK、1、offset、1、100)));
if (transfer_complete = 1)

返回 true;

返回 false;

/*
@func:blockDataChecksum (void)
@param:无
@返回值:uint8_t
@描述:
--使用 BlockDataCheckSum()读取当前校验和
*
uint8_t blockDataChecksum (空)

uint8_t csum;
FG_I2C_READ (BQ27441_extended _CHECKSUM、1);
// HAL_I2C_Mem_Read (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、BQ27441_extended _ checksum、1、&csum、1、100);
CSUM = TxRxDATA[0];
返回 csum;

/*
μ@:readBlockData (uint8_t offset)
@param:uint8_t
@返回值:uint8_t
@描述:
--使用 BlockData()从已加载的扩展数据中读取一个字节
*
uint8_t readBlockData (uint8_t 偏移)

uint8_t ret;
uint8_t 地址=偏移+ BQ27441_extended _BLOCKDATA;

FG_I2C_READ (地址、1);
// HAL_I2C_Mem_Read (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、address、1、&ret、1、100);
RET = TxRxDATA[0];
回程;

/*
@func:my_readBlockData (uint8_t offset)
@param:uint8_t
@返回值:uint8_t
@描述:
--使用 BlockData()从已加载的扩展数据中读取一个字节
*
uint16_t my_readBlockData (uint8_t 偏移)

uint8_t ret[2]={0};
uint8_t 地址=偏移+ BQ27441_extended _BLOCKDATA;

FG_I2C_READ (地址、2);
// HAL_I2C_Mem_Read (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、address、1、ret、2100);
返回(((TxRxDATA[0]<< 8)| TxRxDATA[1]);

/*
μ@func:writeBlockData (uint8_t offset、uint8_t data)
@param:uint8_t、uint8_t
@返回值:uint8_t
@描述:
--使用 BlockData()将字节写入已加载数据的偏移量
*
uint8_t writeBlockData (uint8_t offset、uint8_t data)

uint8_t 地址=偏移+ BQ27441_extended _BLOCKDATA;
FG_I2C_Write (address、1、&data);
//返回(!(HAL_I2C_Mem_Write (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、address、1、&data、1、100)));
if (transfer_complete = 1)

返回 true;

返回 false;

/*
@func:computeBlockChecksum (void)
@param:无
@返回值:uint8_t
@描述:
--读取加载的扩展数据的所有32个字节并计算 a
校验和。
*
uint8_t 计算块校验和(空)

uint8_t data[32]={0};
uint8_t csum = 0;
int i=0;
FG_I2C_READ (BQ27441_extended _ BLOCKDATA、32);
// HAL_I2C_Mem_Read (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、BQ27441_extended、BLOCKDATA、1、data、32、100);


对于(i=0;i<32;i++)

CSUM += TxRxDATA[i];

CSUM = 255 - csum;

#ifdef _enable_printf_
printf ("\r\nncsum:%d\r\n"、csum);
#endif
返回 csum;

/*
μ@func:writeBlockChecksum (uint8_t csum)
@param:uint8_t
@返回值:uint8_t
@描述:
--使用 BlockDataCheckSum()命令写入校验和值
*
uint8_t writeBlockChecksum (uint8_t csum)

FG_I2C_Write (BQ27441_extended _checksum、1、&csum);
//返回(!(HAL_I2C_Mem_Write (&Fualguage_I2C2descriptor、BQ27741_I2C_address、BQ27441_extended _CHECKSUM、1、&csum、1、100)));
if (transfer_complete = 1)

返回 true;

返回 false;

/*
μ@:readExtendedData (uint8_t ClassID、uint8_t offset)
@param:uint8_t、uint8_t
@返回值:uint16_t
@描述:
--从指定类 ID 和位置偏移的扩展数据读取
*
uint16_t readExtendedData (uint8_t ClassID、uint8_t offset)

uint16_t retData = 0;
uint8_t oldCsum = 0;
if (!_userConfigControl) enterConfig (false);

if (!blockDataControl())////启用块数据内存控制
返回 false;//如果启用失败则返回 false
CLK_SysTickDelay (200000);
if (!blockDataClass (ClassID))//使用 DataBlockClass()编写类 ID
返回 false;

CLK_SysTickDelay (200000);
blockDataOffset (offset /32);//写入32位块偏移(通常为0)

CLK_SysTickDelay (200000);
computeBlockChecksum ();//计算校验和进入
CLK_SysTickDelay (200000);
oldCsum = blockDataChecksum ();
// retData = readBlockData (偏移% 32);//从偏移读取(限制为0-31)
retData = my_readBlockData (偏移% 32);//从偏移读取(限制为0-31)

if (!_userConfigControl) exitConfig (true);
CLK_SysTickDelay (200000);

返回 retData;

/*
@func:writeExtendedData
@param:uint8_t、uint8_t、uint8_t *、uint8_t
@返回值:uint8_t
@描述:
--将指定数量的字节写入指定的扩展数据
类 ID、位置偏移。
*
uint8_t writeExtendedData (uint8_t ClassID、uint8_t offset、uint8_t * data、uint8_t len)

switch (WriteExtended_case)

case enter_config:

如果(len > 32)
返回 false;

if (!_userConfigControl) enterConfig (false);

if (!blockDataControl())////启用块数据内存控制
返回 false;//如果启用失败则返回 false
CLK_SysTickDelay (7);
if (!blockDataClass (ClassID))//使用 DataBlockClass()编写类 ID
返回 false;

CLK_SysTickDelay (7);
blockDataOffset (offset /32);//写入32位块偏移(通常为0)
FG_Timer_Flag = 0;
WriteExtended_Case = COMPUTER_BLOCK_CHKSUM;

中断;

案例 COMPUTER_BLOCK_CHKSUM:

computeBlockChecksum ();//计算校验和进入
FG_Timer_Flag = 0;
WriteExtended_case = get_checksum;

中断;

案例 get_checksum:

int i = 0;
uint8_t oldCsum = blockDataChecksum ();
#ifdef _enable_printf_
printf ("\n\roldCsum:%u\n\r"、oldCsum);
#endif
//写入数据字节:
对于(i = 0;i < len;i++)

//写入 offset,mod 32 (如果 offset 大于32)
//上面的 blockDataOffset 设置32位块
writeBlockData ((offset % 32)+ i、data[i]);
CLK_SysTickDelay (7);


//使用 BlockDataChecksum (0x60)写入新的校验和
newCsum = computeBlockChecksum ();//计算新校验和
#ifdef _enable_printf_
printf ("\n\rnewCsum:%u\n\r"、newCsum);
#endif
FG_Timer_Flag = 0;
WriteExtended_case = write_checksum;

中断;

WRITE_CHECKSUM 情况:

writeBlockChecksum (newCsum);
if (design_energy_E)

WriteExtended_case = EXIT_CONFIG;

其他

WriteExtended_case = ENTER_CONFIG;
返回 true;


中断;

案例 EXIT_CONFIG:

exitConfig (真);
WriteExtended_case = ENTER_CONFIG;
返回 true;

中断;
}//切换

返回 false;

/*
@func:read_battery_percentage (void)
@param:无
@返回值:无
@描述:
--读取电池电量百分比
*
void read_battery_percentage (void)

操作

bat_parameter.percentage = soc (已过滤);
if (Bat_parameter.percentage <= 100)
中断;
}while (Bat_parameter.percentage > 100);

bat_percentage =(Bat_parameter.percenty*100)/833);

#ifdef _enable_printf_
printf ("百分比:%u %\n\r"、Bat_parameter.percent);
#endif

/*
@func:Fualguage_initialize (void)
@param:无
@返回值:无
@描述:
-- Fualguage 初始化设置设计容量、设计能量、
终止电压和锥率
*
void Fualguage_initialize (void)(空)


while (FG_Init <= SET_design_energy)

开关(FG_Init)

案例 SET_BATTERY_Capacity:

#ifdef _enable_printf_
printf ("\n\r\n\r\n----- 在"设置设计容量..."中);
#endif
if (setCapacity (battery_capacity))

FG_Init = SET_OPCONFIG;


中断;

案例 SET_OPCONFIG:

#ifdef _enable_printf_
printf ("\n\r\n\r\n----- 在"设置 GPOUT 引脚配置..."中);
#endif
if (setGPOUT (OPCONFIG))
FG_Init = SET_design_energy;

中断;

案例 set_design_energy:

#ifdef _enable_printf_
printf ("\n\r\n\r\n----- 在"设置设计能量..."中);
#endif
if (setDesign_Energy (design_energy))

FG_Init++;


中断;

}//切换



// clk_SysTickDelay (900);
// clk_SysTickDelay (50000);


void Check_Battery_Chg_Discg (void)

int Avg_Power = 0;
Avg_Power =功率();

/*放电*/
IF (Avg_Power < 0)

bat_parameter.discharge = 1;
Bat_Parameter.charging = 0;
#ifdef _enable_printf_
printf ("电池正在放电\n");
#endif

/*充电*/
如果(Avg_Power > 0)则为其他值

Bat_Parameter.charging = 1;
bat_parameter.discharge = 0;
#ifdef _enable_printf_
printf ("电池正在充电");
#endif

/*未放电*/
否则、如果(Avg_Power = 0)

Bat_Parameter.charging = 0;
bat_parameter.discharge = 0;
#ifdef _enable_printf_
printf ("电池未充电、未放电\n");
#endif



/*
@func:Fualguage_parameter (void)
@param:无
@返回值:无
@描述:
读取 Fualguage 参数
-电池百分比
-电池电流
-蓄电池电压
- Fualguage 设计容量
-满容量富古吉
-可用容量
*
void Fualguage_parameter (void)

uint16_t flg = 0、opcnfg = 0、Battery 电压= 0;
INT8_t I = 0;
uint16_t stat = 0;

bat_parameter.percentage = soc (已过滤);
bat_percentage =(Bat_parameter.percenty*100)/833);


#ifdef _enable_printf_
printf ("百分比:%u %\n\r"、Bat_parameter.percent);
#endif

BAT_PARAMETER.CURRENT =电流(AVG);
if (Bat_parameter.current < 0)
bat_parameter.current =-(Bat_parameter.current);
#ifdef _enable_printf_
printf ("当前:%d mAh\n\r\n",Bat_parameter.current);
#endif

battery_Voltage =电压();
BAT_Parameter.Voltage =(悬空) BAT_Voltage/1000;
#ifdef _enable_printf_
printf ("电压:%f V\n\r\n",Bat_parameter.Voltage");
#endif

bat_parameter.design_capacity =容量(设计);
#ifdef _enable_printf_
printf ("设计容量:%u mAh\n\r\n",Bat_parameter.Design_capacity);
#endif

bat_parameter.full_capacity = capacity (full);
#ifdef _enable_printf_
printf ("满容量:%u mAh\n\r\n、Bat_parameter.full_capacity);
#endif

bat_parameter.ave_capacity = capacity (avail);
#ifdef _enable_printf_
printf ("可用容量:%u mAh\n\r\n",Bat_parameter.ave_capacity);
#endif

#ifdef _enable_printf_
FLG = flags();
printf("\nFlags:");
for (i=15;i>=0;i---)
printf("%d"、(flg>>i)&1);
printf ("\n\r");
#endif


#ifdef _enable_printf_
STAT = STATUS();
printf("\n\n\rControl_status:");
for (i=0x0F;i >=0;i---)

printf ("%d"、(stat >> I)& 1);

printf ("\n\r");
#endif


#ifdef _enable_printf_
opcnfg = opConfig();
printf("\nOpConfig:");
for (i=15;i>=0;i---)
printf("%d"、(opcnfg>>i)&1);
printf ("\n\r");
#endif

CHECK_BATTERY_Chg_Discchg ();

void FG_I2C_Read (uint8_t 地址、uint8_t Read_Bytes)

memset (TxRxdata、0、sizeof (TxRxdata));
TxRxINDEX = 0;
TRANSFER_COMPLETE = 0;
Read_Write_Bytes = Read_Bytes;
address =地址;
RW =读取;

/* I2C 作为主器件发送 START 信号*/
I2C_SET_CONTRAL_REG (I2C0、I2C_STA);

while (transfer_complete = 0);

void FG_I2C_Write (uint8_t 地址、uint8_t write_bytes、uint8_t *数据)

uint8_t i = 0;
memset (TxRxdata、0、sizeof (TxRxdata));

for (i=0;i < write_bytes;i++)
TxRxDATA[i]=数据[i];

TxRxINDEX = 0;
TRANSFER_COMPLETE = 0;
Read_Write_Bytes = write_bytes;
address =地址;
RW =写入;

/* I2C 作为主器件发送 START 信号*/
I2C_SET_CONTRAL_REG (I2C0、I2C_STA);

while (transfer_complete = 0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavin、
    是否确定正确读取了电压和电流? 在编写代码之前、您是否查看过我们的监测计通信应用手册
    www.ti.com/.../slua801

    您是否尝试使用 bqStudio 与器件通信以确保器件正常工作?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保监测计检测到电池。 标志(BAT_DET)中的位3是什么? 这应该读回为 BAT_DET = 1。

    您的原理图显示您不使用监测计的电池检测功能。 因此、您必须清除 OpConfig[BIE]= 0、然后为监测计发出子命令 BAT_INSERT 以开始监测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx Ahiakwo、

    感谢您的回复是,我确信我正在读取电压和电流 correctly.because 我通过万用表检查电池电压,该电压与我通过发出 voltage ()命令(0x04)获得的电压相同,如果我取出电池,则会更新该电压。 在代码的 Fualguage_initialize ()函数中,我设置电池容量(5000mAh)、opconfig 寄存器(0x3DFC)、设计能量(21000),当我读取时,我得到了那些我在 Fualguage_initialize ()函数中写入的值。 因此、我确信我能够完美地写入和读取所有配置。

    下面我附上了我在代码中读取的所有参数的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik Hartl11:

    感谢您按照您的建议所作的回复。我在设置 电池容量、opconfig 寄存器(0x1DFC)、设计能量、在发送 BAT_INSERT 子命令前后读取标志()。 但是 、在发送 BAT_INSERT 子命令之前和之后的两种情况下、如果我设置 OpConfig[BIE]= 0、则标志(BAT_DET)= 1中的位3会得到。 我正在设置 OpConfig = 0x1DFC。

    在下面,我还附加了我正在读取的所有数据的控制台打印 scrrrrrrrrrrrrshot。 我以圆形突出显示了标志(BAT_DET)的位3。 我还附上了我的 main.c 文件供您参考。

    ======================================================================== main.c ===================================================================

    #include

    #include "nano1X2Series.h"

    #include "Fualguage.h"

    void my_delay (void)

    uint32_t i = 800000;

    while (i -);

    I = 800000;

    while (i -);

    I = 800000;

    while (i -);

    I = 800000;

    while (i -);

    I = 800000;

    while (i -);

    /*------------------ *

    /*主函数*/

    /*------------------ *

    int32_t main (空)

    uint16_t flg = 0;

    INT8_t I = 0;

    SYS_Init();/* Init 系统、IP 时钟和多功能 I/O */

    UART_Open (UART0、115200);//将 UART 插入到115200-8n1以显示打印消息*/

    I2C0_Init();// Init I2C0作为主设备*/

    S_I2C0HandlerFn =(I2C_FUNC) I2C_MasterTRx;/*方案控制 i2c 中断门铃特定回调函数*

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    Fualguage_initialize();

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    printf("opconfig:%X\n",opConfig());

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    #ifdef _enable_printf_

    FLG = flags();

    printf("\nBeforecmd send Flags:");

    for (i=15;i>=0;i---)

    printf("%d"、(flg>>i)&1);

    printf ("\n\r");

    #endif

    if (executeControlWord (BQ27441_CONTROL_BAT_INSERT)//  此处发送 BAT_INSERT 命令

    CLK_SysTickDelay (7);

    #ifdef _enable_printf_

    FLG = flags();

    printf("\nAfter cmd send Flags:");

    for (i=15;i>=0;i---)

    printf("%d"、(flg>>i)&1);

    printf ("\n\r");

    #endif

    while ((flags ()& 0x0008)==0)

    CLK_SysTickDelay (20);

    while (1)

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    my_delay();

    Fualguage_parameter();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经回答了这个人的问题,并向他提供了详细情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的信息、电量监测计似乎已准备好测量和运行监测算法。 请测量 SRN 和 SRP 上的电压、并确保您在检测电阻器上获得实际压降。

    INITCOMP 和 BATDET 位 被置位、以便监测计准备就绪。