This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266充电问题

Guru**** 2586665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656685/bq24266-charging-problem

大家好、

我在为锂离子电池充电时遇到问题。

我按以下方式进行了测试  

IUSB3  和 IUSB2为高电平(BAT/DRV 电源)、IUSB1为 GND (2.5A)

2.  我检查 BAT 和接地之间的电压,它是0V

V_OUT  为4.2V

  4. PG LED 亮起。

5.  当我连接电池时,CHR 指示灯亮起。

VDPM  电压为1.5V

M 附加我的 schismatic、请帮我处理。

此致

Raje2e.ti.com/.../Power_2D00_Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raj、

    我很难理解 V (BAT)到 GND 如何为0V、但 V (OUT)到 GND 是4.2V。 只有一个 FET 将 BAT 连接到 SYS。 如果 BAT 短接至 GND、SYS 也应该是。

    无论如何、当您认为电池应该充电时、VBUS 上的电压是多少? 您的电源能否提供2.5A 电流而不会崩溃? 如果没有、那么 VINDPM 可能会降低输入电流限制? 什么是 OUT 上的负载? 如果较大、则可能会耗尽所有电池充电电流。 TS 上的电压是多少? 它需要在 DRV 和 GND 之间保持1/2。 您选择的 TS 引脚电阻器需要一个10kohm 热敏电阻。

    您是否订购了 bq24266EVM 并使用该 EVM 进行了设置测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    只需补充一下 Jeff 的提问和回答:

    对于您的评论和原理图、我有几个问题:

    2) 2)您在 BAT 和 GND 上检查的电压为0V。 您的电池是否正确连接? 您的测量点在哪里?

    3) 3) V_out 为4.2V、我在原理图中找不到 V_out;您能告诉我该节点在哪里?

    4) 4) PG LED 亮起。 您是指它在闪烁、还是为纯色?

    5) 5)连接电池时、CHR 亮起。 再说一次、这是一个稳定的灯还是一个闪烁的灯?

    6) 6) VDPM 为1.5V、这是测量值吗? 您的输入电压是多少?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel H、

    感谢您的回复。

    1) 1)无蓄电池处于良好状态、不可测量连接器(P4) BAT 和 GND 两端的电压。

    2)很抱歉,不是 V_out,是5V_bout。

    3) 3)它是纯色。

    4)同时为 BQ2466供电。 它是纯色。

    5) 5)是的、我测量的是 VDPM 和 GND 两端的电压。 输入为5V DC (5V_BIN)。

    此致

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff F:

    感谢您的回复。
    我在不放置电池的情况下测量 BAT 和 GND 两端的电压。

    输入电压为5V (5V_BIN)。 是的、我提供了电源5V/3A。
    OUT LOAD 为 GSM (SIM800C)、但我不施加负载、而是测试 BQ2466的电路。
    TC 电压为3.32V。

    是的、我订购了 BQ2466RGER。 否、我没有测试过 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我对 IUSB1、2和3的电阻器值感到困惑。 连接到接地端和 DRV 或 BAT (R7、R7、R11、R12、R13、 R14)? 它们是否也连接到 MCU?

    您还能否提供 IN 引脚、BAT 引脚、SW 节点和 SYS 引脚的示波器波形、尤其是在启动后?


    此致、
    Joel H