This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23615:软件在负载转换后停止

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657086/lmr23615-sw-stops-after-load-transition

器件型号:LMR23615

大家好、

我对 LMR23615瞬态响应有疑问。

将输出电流从200mA 更改为50mA 时、未观察到开关周期。

请参见下图。

CH1:输出电流(上波形)

CH2:SW 节点(下部波形)

基于 EVM 并将 L .7uH 更改为15uH、Fsw 为400kHz

您能否告诉我这种无软件周期的原因?

我将在明天获得更多详细信息、因此、如果您需要任何信息来支持此功能、您能告诉我吗?

谢谢、

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的上曲线是 SW 节点、下曲线是负载电流。

    如果您还探测 Vout 信号(可能需要交流耦合来查看瞬态响应)、您应该会看到在该期间没有 SW 操作、由于负载电流减小、Vout 应高于调节。 当 Vout 已经高于稳压值时、控制环路停止开关操作以避免进一步为 Cout 充电。 这是降压负载瞬态后的正常行为。

    -杨