Other Parts Discussed in Thread: UCD9244, UCD7242
如何获取 TI Fusion Digital Power Designer 的源代码? 还是 DLL? 我们希望在使用以下 TI 器件的测试系统应用中包含此工具的一部分:UCD9244和 UCD7242
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢您对 Zhiyuan 的帮助!
您能否为我们提供以下方面的帮助?
如前所述、我们在项目中将该 UCD9244器件与2 个 UCD7242器件结合使用。 我们已经制造了一组原型板。 遗憾的是、我们无法针对所需的电压对 UCD9244进行编程。
我们尝试使用 Fusion Digital Power Designer 创建配置文件、但无法创建配置文件。 我们从未成功创建过用于对 UCS9244进行编程的有效文件(即更改输出电压的配置文件、如我们预期的那样)。
一些详细信息:
请提供有关 UCD9244的几个设置文件、以帮助我们。 具体而言,您能否向我们提供:
非常感谢您的支持。
再次感谢您帮助我们解决问题、Zhiyuan!
我们面临的主要问题不是我们不知道如何使用 Fusion 设置输出电压。 我们反复尝试设置输出电压、但没有成功。 下面是一些更多详细信息:
此外:
-我们不直接连接到目标 PCB。 我们从 Fusion 生成配置文件、并使用 Xilinx JTAG 将其下载到目标系统中。
-我们将 UCD9244器件与两 个 UCS7242器件结合使用。
-我们用3.3V 为 UCS92400和用5V 为 UCS7242供电,VIN_MON 输入上有一个3.3V 的分压器。 我们编程的任何缩放值都不会更改输出。
-我们多次验证了我们的设计(包括读取芯片周围的所有电压并发现没有问题)。
请尽量让我们知道您认为问题的根源、 以及我们如何解决。
再次提前非常感谢。
Phillip
尊敬的 Phillip:
您为 JTAG 编程生成了什么配置文件格式? 如果使用 File->Export... 要生成 SVF 或 HEX 文件、PC 需要连接到在线器件以生成文件。 这是因为 SVF 和十六进制文件是器件闪存的映像;GUI 必须直接从器件读取闪存内容。 如果电路板无法直接连接到 Fusion GUI、则可以通过 EVM 进行连接。
步骤如下。
1.将 PC 连接到 EVM 并查找在线器件。
2.将现有配置文件下载到 EVM 上的器件中。 确保不存在12V 输入、以便 EVM 在使用其他配置文件时是安全的。
3.更改 VOUT_COMMAND。
4.单击 Write to Hardware (写入硬件)按钮以确认更改。
5.单击“将 RAM 存储到闪存”按钮,将更改保存到器件的内部闪存中。
6.单击“文件”->“导出”... 以从器件中读取以 SVF 或十六进制格式存储的闪存内容。
7.将导出的文件下载到电路板上的器件中。
您可以通过将导出的文件下载回 EVM 来验证导出的文件、并查看 VOUT_COMMAND 是否正确修改。
随附的是编程手册、供您参考。
如果您可以将电路板直接连接到 Fusion GUI、则可以放弃上述步骤。 只需连接电路板和 PC、在 Fusion GUI 中查找器件、对 VOUT_COMMAND 进行更改、单击 Write to Hardware 按钮和 Store RAM to Flash 按钮、就可以正常工作。
BTW、VIN_MON 输入用于监控输入电压、而不是 Vout。 如果要更改输出电压反馈电阻分压器分压比、应更改 EAP 和 EAN 引脚上的电阻分压器。
此致、
Zhiyuan
e2e.ti.com/.../4478.Configuration-Programming-of-UCD-Devices.pdf