This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541 RSOC 和 FCC 在低温-20度时变为0

Guru**** 2619145 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656516/bq27541-rsoc-and-fcc-change-to-0-in-the-low-temperature--20-degree

主题中讨论的其他器件:bq27541GPCRB

电池在正常温度下已充满电、但在-20度的低温条件下、bq27541 RSOC 和 FCC 跳转至0。

我是否在低温-20度下进行化学 ID、问题可能会改善?μ m

如果金像在 -20度的范围内也会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请使用我们的在线工具 gpcrb 优化监测计以实现低温性能。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、onyx
    我?,如果我还在低温-20度的温度下做黄金映像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、在室温下执行学习周期、然后按照 gpcrb 中的指令、在-20时执行 Rbtweak。

    谢谢
    Onyx