This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:电池不可用时的器件行为

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665248/bq21040-device-behavior-when-battery-is-not-available

器件型号:BQ21040

你(们)好   

我们使用  Bq21040作为充电器、在  STBI_SSTD (智能 运动 训练 设备)中为100mAh 电池充电
根据我的理解、器件可 用于 为负载和   电池供电。
我 有以下问题
1) 1) 如果未 连接电池、器件会出现什么行为?
2)根据我的理解,该器件 仍将提供 4.1/4.2 伏的电压,并在其上面叠加1Hz (几百 mV 幅度)的脉冲。 如果     行为有所不同、请更正我的问题  
  
3)   3)如果充电电流+负载电流大于快速充电电流、器件将如何工作?
3 b)器件是否 会降低负载电流或充电电流?
3c) 如果器件将降低 电池电流、则它将如何  管理恒定电流阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    1) 1)如果未连接电池、器件将会出现什么行为?--Bill J --输出电压将处于电池检测模式、低频方波大约为4V、输出电流高达快速充电电流。

    2)根据我的理解,该器件仍将提供4.1/4.2伏的电压,并在其上面叠加1Hz (几百 mV 幅度)的脉冲。 如果它应该有不同的行为--比尔 J --这是正确的。

    3) 3)如果充电电流+负载电流大于快速充电电流、器件将如何工作?--Bill J --输出电压将下降、单元处于电流限制模式。
    3 b)如果器件将降低负载电流或充电电流?--Bill J --输出电流是固定的并且电压将下降
    3c)如果器件将降低电池电流、那么它将如何管理恒定电流相位。-- Bill J --电池将获得更小的电流、但在此阶段仍会获得一些电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill

    感谢您的更新
    以前,我根据问题1的回答获得了行为,但由于最近几天未插入电池,我在输出端获得1.5V 电压,因此没有用于检测电池的脉冲。 我在输出端仅获得1.5V 电压。 我无法了解器件的工作方式为何如此。

    我已将器件配置为提供70mA 负载电流,我测量到平均负载电流为7mA,峰值应远低于20mA。

    请告诉我以下内容
    1如何调试?
    2)是否可以长时间使用无电池的设备? 如果是,有多长时间? 是否可以始终使用没有电池的设备?
    3) 3)不使用电池的器件是否会导致性能下降? 为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您看到1.5V 时、bq21040的输入电流是多少?
    您已经验证了1.5V 是直流电平、而不是方波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill

    这次我的输入电压是5V,是1.5V 是直流电平而不是方波。

    另请告诉我以下内容
    1)是否可以长时间使用无电池的设备? 如果是,有多长时间? 是否可以始终使用没有电池的设备?
    2) 2)不使用电池的器件是否会导致性能下降? 为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    是的、该器件无需电池即可长时间使用。
    但请确保 TS 引脚被拉至高电平、以禁用30分钟预充电和10小时快速充电计时器。

    在启动期间、该单元将电流限制在10mA 至20mA、电池短路情况。
    高于该点的电流被限制为充电电流的20%、即预充电。
    检查输入电流、这将有助于确定限制输出电流的因素。
    一些客户在充电器和系统之间添加了一个开关电路、以防止这种情况发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好 Bill   

    请 找到 随附 的原理图,我没有 将 TS 引脚拉高,我们    仍然可以在没有 电池的情况下使用它

    很 长一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    否--设备将处于电池充电器模式,且没有电池将关闭。