This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:36-72V 直流操作

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: PTN78020W, PTEA415050, PTEA404120, PTEA420025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655796/ptn78020w-36-72v-dc-operation

器件型号:PTN78020W
主题中讨论的其他器件: PTEA415050PTEA404120PTEA420025

您好!

多年来一直在使用这些模块、非常可靠、非常感谢这款出色的产品。

正在开发一个新项目、并在使用了与 PTN78020W 具有特征的类似模块后、能够在较高的输入电压范围(即36-72 VDC 范围)下工作。

或者、PTN 模块是否可以通过某种方式偏移以适应更高的工作电压范围?

谢谢、

Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PTN78020W 的最大输入电压 为36V。

      对于此36V 至72V 应用、您的输出电压和输出电流是多少?

    有多个36V 至75V 隔离式电源转换器、

    1、PTEA415050输出电压为5V,可调节至输出电压的-20%至+10%。 负载高达15A。

    2 PTEA404120输出电压为12V、可调节至输出电压的-40%至+10%。 高达4.2A 的负载

    3、PTEA420025输出电压为2.5V,可调节至输出电压的-20%至+10%。 负载高达20A。

    4. PTEA420033Vout 为3.3V,可调节至 Vout 的-20%至+10%。 负载高达20A。

    有任何其他问题、请直接联系 tguerin@ti.com

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom、

    刚刚通过电子邮件向您发送了回复。

    Rob。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X