This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:输出电压通过电缆连接到电容器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664464/tps40170-vout-is-connected-to-capacitor-through-cable

器件型号:TPS40170

TPS40170电路 Vout 通过电缆连接到560uF 电容器。
输入电压为36V、输出电压为23V、无负载条件。

在本例中、我观察到 Iout 示波器化。 请参阅下面的内容。 通道1:输出电压、通道2:输出电流。
e2e.ti.com/.../TEK00006.TIF

 

我认为这是因为存在一个周期、即560uF 电容器的电压高于电缆之前的电压。
我采用了波形。 在电缆之前连接到、探针 GND 为560uF 电容器点。
e2e.ti.com/.../TEK00007.TIF

你认为我的想法是对的吗? 如果您有、请再告诉我有关此原因的信息。
您是否有解决此现象的方法?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    您能否共享此电路板的原理图和布局文件? 我想了解您对这些测量的设置。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San、

    感谢你的答复。
    我将附上测试原理图。 布局文件是客户信息、因此如果需要、请直接向我发送电子邮件。 我将向您发送该文件。

    我的电子邮件地址:sasaki-k@macnica.co.jp

    e2e.ti.com/.../TPS40170-test-circuit.pptx

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    感谢您分享您的原理图。

    我想澄清您的波形。 您是在560uF 电容器上测量 VOUT/IOUT、还是在导线之前测量 VOUT/ IOUT?

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San、

    是的、在560uF 电容器上测量 VOUT/ IOUT。
    Iout 在电缆上由电流探头测量。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    您能否在导线之前共享输出电压的波形? 我想看看输出是否也在导线之前振荡。

    您是否还可以移除导线并再次获取输出电压的波形?

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San、

    我更新了材料。
    请检查附加的文件。

    e2e.ti.com/.../3857.TPS40170-test-circuit.pptx

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    我认为560uF 输出电容会影响 TPS40170的环路响应、使用该电容时系统不稳定。 为了验证这一理论、客户能否在导线前使用560uF 电容器测试电路板?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San、

    我使用一个560uF 进行了测试。 但是、我们的客户情况是两个560uF 电容器。
    电容器为 35CE560ZC。 ( )

    您能告诉我两个560uF 电容器的建议 COMP 组件值吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    您是否能够确认在将560uF (1或2)移动到电缆之前振荡是否仍然存在?

    我使用了 TPS40170计算器、如果没有大容量电容、环路响应会略微稳定。 使用大容量电容时、环路响应不再稳定。  

    无大容量电容时:

    使用大容量电容:

    计算出的补偿值:(您可以在下面的蓝色部分看到计算出的补偿值)

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San、

    通过更改 COMP 组件值、输出电压摆幅电平和电流摆幅电平变为低电平。
    这种现象通过流动的负载电流得到解决。

    然而、在轻负载或空载条件下、这种现象并未完全解决。

    在这种情况下、您是否担心我们使用此器件、电流摆幅或反向电流等问题?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    轻负载或无负载时的电压摆幅和电流摆幅水平是多少? 问题在于系统在这些条件下是否稳定。 您能否测量此设计的环路响应?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn-San、

    在实际的客户电路板上、电压摆幅约为1Vp-p、电流摆幅电平约为+/-3.5A、7Ap-p

    我们尚未测量环路响应。 如果我们可以测量环路响应、而结果不是问题、我们能否判断没有问题?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    是的、我建议测量空载时的环路响应、以验证系统是否稳定。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn