This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:TLV803SDBZR 的输出干扰

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803, TLV809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657018/tlv803-output-glitch-with-the-tlv803sdbzr

器件型号:TLV803
主题中讨论的其他器件: TLV809

您好、Sirs、

如  下图所示、当 VCC (CH1)斜升时、TLV803发送毛刺脉冲(CH2)是否正常? 如何避免?

  。


非常感谢

陈耀恩
2018年1月17日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    该"干扰"被称为"上电复位电压"、对于所有 TI 和所有竞争对手的所有监控器器件都是通用的。 当 VDD 低于其最小工作电压时、图1中的"毛刺脉冲"显示为灰色未定义区域。 如果 EC 表7.5中也定义了该规格、 对于该器件、当 VDD 小于1.1V 时、输出将高达0.3V。 对于 TLV809、加电复位电压在2V 时同样低。 遗憾的是、除非您使用外部电路、否则无法避免这种情况。

    Michael