This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2084-V143:bq2084中端容量校正

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665275/bq2084-v143-bq2084-midrange-capacity-corrections

器件型号:bq2084-V143

您好!

我们将 bq2084用于我们的电池。 在我们的电流应用中、我们遇到了一些低电流问题。 一段时间后、监测计的容量与电池的实际容量不同。

因此、我们正在考虑激活中端容量校正。 数据表中的表格如下:

我的第一个问题是、表中的第二行是否应为<VOC75 and RelativeStateOFCharge() >      87%? 否则,我认为这是没有道理的?

在我们的应用中、我们具有较长持续时间的低电流(<1mA)、以及电流为300mA 等较短持续时间。 一段时间后、实际容量会出现重大偏差。 由于这种偏差、由于电池中的最大过充值为300mAh、因此无法对电池进行完全充电。

 

您认为中间值校正是否会对我们有所帮助、或者您是否会推荐其他解决方案?

 

此致、

 

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    感谢您发帖。 此主题将在星期二的 COB 之前更新并作出响应。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    您能否发送电量监测计设置的日志和 gg 文件? 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我没有低电流放电的日志文件、因为测试需要3个月的时间。 在此测试中、低功耗控制器以大约0.5mA 的电流持续运行。 它每30分钟启动一次需要大约300mA 持续20秒的系统。 在这3个月后、我读取了电池。 bq2084表示电池仍处于~80%的开启状态。 但电池电压和功耗的计算表明、电池剩余电量约为25%。

    (我知道我的配置中死区电流为3mA、但将其设置为0mA 会产生大约1mA 的偏移、因此容量偏差问题是相同的。)

    我从3个月开始为电池充电、但电池无法充满电、因为 BQ 设置了"过充"位、最大过充容量为300mAh。 我必须对电池放电一点、然后在下一个300mAh 开始充电。 您可以在我的日志文件中看到充电过程。(92d_Test_charging_from 81%.log 和 92d_Test_charging_from 100%.log)

    为了解决该问题,上周尝试激活中间容量修正,但它对我来说不起作用。

    为了进行测试,我使用测试值激活了中端容量校正。 我将监测计配置设置为0x43h。 由于 VOC75、我选择了16500mV、以便在短时间后达到电压、并获得数据表中所述的容量偏差。 我预计当电池电压达到16500mV 时、bq2084会将 RM 更改为75%、但没有发生任何情况。VOC 50为16400mV、也没有更改 RM 。

    我用45mA 电流对电池放电。 日志文件:VCOR_SET_DICHarging 45mA_VOC75_16500_Test2.log

    我不知道中间值校正为何不能用于此配置。 (请参阅 Gauge 配置.txt)。 我希望你能找到我的错误,我们能解决这个问题。 也许我忽略了一些东西。

    e2e.ti.com/.../BQ2084_5F00_Midrange_5F00_correction.zip

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、骗子、

    欢迎您的光临...

    但斯克要提前很多时间
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望运行中端容量校正。 一些提示为什么它不能与我的配置配合使用会对我大有帮助。

    谢谢!