This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV704:TLV704#39何时发布 WEBENCH 工具?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656990/webench-tools-tlv704-when-does-the-tlv704-s-webench-tool-release

器件型号:TLV704

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户希望了解 TLV70450的线路调节。

如果 TLV704的 WEBENCH 数据未发布、是否会在5.0V 的情况下向我发送 TLV704的线路调节数据?

我很期待收到您的回复。

此致。

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    根据 TLV704系列的电气特性表、线路调节通常为20mV (最大50mV)。

    非常尊重、

    Ryan