This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:关于 WEBENCH 的默认开关频率

Guru**** 2581675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666186/lm25141-about-default-switching-frequency-of-webench

器件型号:LM25141

大家好、

 

我们希望在以下条件下仿真 LM25141。

但是,我们无法进行模拟,并显示以下屏幕。

 

[条件]

-VIN=4.5V (最小值)至20V (最大值)

-VOUT=3.8V

-IOUT=3.0A

-fsw=440kHz

 



 

我想、如果 WEBENCH 的默认开关频率为2.2MHz、则最短关断时间不合适。

-根据数据表、最短关断时间为100ns (最大值)

-根据此条件,最短关断时间约为68.1ns

 

我的理解是否正确?

如果是、您能否提高 WEBNECH 的默认开关频率?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、

    我了解您的测试条件、我复制了您的条件并看到相同的结果。 我将进一步研究您的请求、并提供有关 WEBENCH 设置的反馈。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    感谢您的快速回复。

    我期待您的回复。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    我们正在研究这个问题。 我们将随时向您发布相同的更新。

    谢谢、此致、  

     Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harish-San、





    感谢您的回答。


    非常感谢您的验证。





    此致、


    Kanemaru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、

    我们已修复此问题、很快它将反映在 TI.com 上。

    谢谢。

    谢谢、此致、
    Veeranna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veeranna-San、

    感谢您的友好支持。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    此修复程序已在 TI.com 上提供。

    以下是适用于您的条件的 WEBENCH 设计[VIN=4.5V (最小值)至20V (最大值)、VOUT=3.8V、IOUT=3.0A 且 FSW=440kHz]

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=DABFD61899B87730

    如果您需要任何进一步的帮助、请核实情况并告知我们。

    谢谢、此致、

    Veeranna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veeranna-San、

    我已确认您的 WEBENCH。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    感谢您的确认。

    谢谢、此致、

    Veeranna