This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:TINA/Spice/BQ25504:TINA TI 仿真中 VBAT 电压的变化

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667604/re-tina-spice-bq25504-change-in-vbat-voltage-in-tina-ti-simulation

主题中讨论的其他器件:BQ25504

您好、Nikhil、

我正在 Chemnitz Technology University of Chemnitz 进行射频能量收集研究、该技术可以通过升压转换器提供传感器节点。 直流/直流升压转换器是 BQ25504。 我有 BQ25504 PCB、可提供3.6V 电压、但对于传感器而言、电压很高

我的传感器节点在60µA μ A 电流下消耗1.5V 电压、因此我必须设计具有1.5V±0.2V 电压和60µA μ A 电流的 BQ25504 PCB。 另一项要求是从 BQ25504获得2.6V 的电压来为电池供电。  

请根据上述要求帮助我设计 BQ25504的 PCB (仿真并不重要)、这对我的研究非常有帮助。  

谢谢你  

此致

Siddareddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到这个问题在另一个 TT 中已经得到了解答。 谢谢