This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器* 8 LED

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656446/led-driver-8-led

主题中讨论的其他器件:LM3410

需要一个 LED 驱动器(升压:VIN-2.7-4.2V)、该驱动器可以推动8个 LED (采用串行连接)、

每个 LED 的 VF (正向电压)= 3V (最大值)和 IF (正向电流)=200mA。

这意味着对于所有 LED (8个 LED)、驱动器应具有24V 和200mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eli、

    我唯一知道这一点的是 LM3410。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来很好、但输出电压非常接近24V。
    绝对最大额定值为26.5V、输出电压为24V、彼此非常接近。
    如果您发现绝对最大额定值为29V 或30V 或以上、这将非常好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了 LM3410。 是否推荐用于此设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eli、

    是的、这是我知道唯一符合您所需规格的器件。 如果 LED 最大电压为3V、则应该正常。

    此致、

    克林特